2015年2月20日,日本东京讯 — 全球领先的半导体及解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),今日宣布开发出仪表板专用RH850/D1x系列32位汽车微控制器(MCU),可提高信息访问便捷性,从而为驾驶人提供更安全、更丰富的驾驶体验。
汽车联网后会通过汽车网络、摄像头以及多媒体系统生成大量信息。这种趋势使人们迫切需要将生成的大量信息以易于理解、易于读取的图像形式传送给驾驶员。随着图形显示越来越广泛地应用于仪表盘中,彩色LCD将广泛用于增强表现力和易读性,从而加强与驾驶员的沟通,实时通过结合仪表、图形和抬头显示器(HUD)提供适当的显示信息。
作为全球领先的仪表板MCU供应商,瑞萨将利用其在汽车行业的丰富经验为全系列仪表盘系统提供支持,产品应用范围覆盖了从入门级和中级汽车的仪表控制和LCD显示,到高端豪华轿车的全尺寸图形仪表。RH850/D1x系列专为入门级和中级汽车系统设计,在一块芯片 中集成了仪表控制、图形显示和功能安全,降低了系统物料成本,并支持可扩展的开发功能,有助于实现高可靠性的彩色图形LCD显示汽车仪表盘系统。
(1) 降低了系统物料成本
RH850/D1x MCU结合了大容量RAM(最大3.5MB)和瑞萨新开发的由高效“瑞萨图形库”支持的高端功能图形引擎。这有助于降低RAM使用量,且无需使用外部高速 DRAM即可实现高清LCD显示。此外,由于未使用外部高速DRAM,系统可设计在低成本的四层印刷电路板上。
(2) 提供可扩展开发功能
通过结合仪表控制和车载网络等常用基本功能,瑞萨推出的七个产品系列中的22种产品可提供多种图形功能和成本选择。丰富的产品线可提供更好的软件重用性和 可扩展的解决方案,从而可开发出适用于仪表盘系统的通用平台。这些可扩展开发功能可缩短软件开发周期并降低开发和维护成本。
(3) 智能开发
RH850/D1x结合了高端功能图形引擎,允许在大显示屏上创建高精度动画,从而满足中端汽车的需求。此外,RH850/D1x还能实现更具表现力和可 视性抬头显示器(HUD)。由于RH850/D1x图形引擎支持OpenVG 1.1标准,HMI开发工具支持API标准,因此开发周期可进一步缩短。
(4) 支持平视显示器
RH850/D1x MCU具有自动根据车辆设计(如挡风玻璃)校正视频输出的功能。输出视频数据可进行扭曲,从而可在无任何帧延迟的前提下适应任意形状。这一功能使抬头显示器(HUD)能够添加到仪表盘中。
(5) 功能安全
为确保仪表盘系统的功能安全,RH850/D1x MCU具有检测系统故障的功能,以及实时监控警告档位是否正确等重要安全信息的监视功能。
RH850/D1x MCU样品现已上市。拟于2016年4月开始量产,2018年4月,总产量预计将达到每月400万套。(上市期如有变更,恕不另行通知。)
有关新型RH850/D1x系列MCU的主要规格,请参阅独立数据表(PDF:52 KB)。
查看更多RH850/D1M产品信息,请访问 https://www.renesas.com/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rh850/rh850d1x/rh850d1m.html
查看更多RH850/D1L产品信息,请访问 https://www.renesas.com/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rh850/rh850d1x/rh850d1l.html
(注释)
所有其他注册商标或商标均为其各自所有者的资产。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。