瑞萨电子推出锂电池充电控制IC,可支持大电流快速充电

Stock Price
Investor Relations

2.47毫米 × 2.47毫米超小封装,造型小巧,轻松实现高效2A充电

2012年12月20日

2012年12月20日,日本东京讯 — 全球领先的半导体及解决方案提供商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),今天宣布专为采用锂电池的移动设备而(如数码相机和智能手机等)开发的R2A20057BM锂电池充电控制器IC正式上市。作为业界封装尺寸最小的充电IC之一,R2A20057BM集成了降压型DC-DC转换器(BUCK convertor),支持2A大电流充电。

 

  随着数码相机、智能手机及其它移动设备的功能日益增多和完善,用户对它们的使用也愈加频繁,愈来愈需要更大容量 的锂电池及充电电流。然而传统的大电流充电控制解决方案多采用功率管(MOSFETs)和分立元件组成,并且采用比较大的散热器,以便能支持大电流充电。 这一点是与移动设备要求大电流及超小外型尺寸需求相矛盾的。

 

  为解决这一矛盾,新型R2A20057BM通过将功率MOSFET与充电电路集成在单芯片上和采用晶片级的封 装,极大地减少了芯片本身面积和充电控制解决方案的总体面积。晶片级封装技术由于减少了封装的阻抗,从而支持更大的电流。另外R2A20057BM集成了 一个高效的降压型DC-DC转换器(BUCK convertor),实现大电流充电的同时将发热量降低到最低。

 

R2A20057BM电池充电控制IC的主要特性:

(1)与之前的瑞萨解决方案相比,芯片表面面积减少62%,

采用耐高压制程和晶片级封装(WL-BGA, 25-引脚, 0.4毫米脚距)瑞萨实现仅2.47毫米 × 2.47毫米、世界同类产品最小封装规格。另外,集成了2MHz高频降压型DC-DC转换器,使得采用外部紧凑型层叠电感成为可能。内建25 V高电压的过压保护电路,节省了外围元器件,减少了整体方案体积,也节约了成本。

 

(2)支持USB电池充电规格,1.2版

新型R2A20057BM自动识别六种USB端口类型,包括USB电池充电规格1.2版规定的三类端口,并可自动设置输入限流值。

 

(3)支持独立运行及12C控制运行

新型R2A20057BM可进行独立充电控制功能,也可通过I2C命令进行充电控制。12C控制命令支持多种功能。包括充电开始/停止的控制以及改变多种参数设定,如:改变充电电压、充电电流参数大小等。

 

(4)内置负载电流自动分配功能

新型R2A20057BM可以自动控制系统供电通道及充电流通道的电流大小。当输入电流较小时,自动减小充电电流而不影响系统供电。比如,系统从adapter切换到USB充电时,可自动调整充电电流值大小。这样可以节省外围供电系统切换电路。

 

(5)内置保护功能,确保充电安全

内置保护功能确保充电安全。包含输入/输出过压保护、过温保护、充电超时保护及基热敏电阻的电池温度检测功能。高精度充电电压范围4.20 V/4.35 V ±0.5%确保充电安全。

 

关于R2A20057BM充电电池控制IC技术规格,请参考数据表

 

价格和供货

  R2A20057BM电池充电控制IC的样品现已上市出售,单价为4.0美元/片。 R2A20057BM批量生产于2013年1月开始,预计到2013年8月 产量将达到500,000片/月。(价格和供货时间有可能发生变化,恕不另行通知)

 

(注)
本新闻稿中提及的所有其它注册商标和商标的所有权归其所属公司所有。

 

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。