采用Smart Energy Profile 2.0 Stack的评估系统现已推出
2012年3月14日

2012年3月14日,日本东京、加拿大魁北克、加州圣地圣哥共同讯—全球领先的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)联同其电源线合作 伙伴 Ariane Controls和其智能能源合作伙伴Grid2Home宣布推出电动车(EV)与电动车供应设备(EVSE)通讯专用的SE-CPM评估与开发平台。此 平台系采用汽车产业最广泛使用的瑞萨电子V850系列微控制器(MCU)。

 

  随着电动车的日益普及,受控制的智能型充电方式已成为减少电力网格中断、并尽可能平衡网格负载的关键之一。如果希望使用此智能型充电方式,则必须在汽车与充 电器以及汽车与电力公司之间(透过充电器与电表)建立通讯联机,而全新的SE-CPM平台便可将瑞萨电子V850 MCU,与Ariane Controls PLM-1核心及Grid2Home SE2.0软件配对来实现这种通讯。

 

  此外,车辆的认证与计费也必须与电力公司建立通讯,若采用此平台即可将EVSE做为转译器,将智能能源信息传送至家用局域网络(HAN)再至电表,以实现电力公司与车辆智能能源通讯的重要效益-可在车辆停电或极端负载的情况下,作为能源使用。此外,车辆的认证与计费也必须与电力公司建立通讯,若采用此平台即可将EVSE做为转译器,将智能能源信息传送至家用局域网络(HAN)再至电表,以实现电力公司与车辆智能能源通讯的重要效益-可在车辆停电或极端负载的情况下,作为能源使用。

 

  “SE-CPM能传输Smart Energy Profile 2.0信息或J2847 DC Charging信息。”Ariane Controls汽车开发部负责人Mario Lepage表示:“由于具备本公司PLM-1提供的所有功能,却仅以1.9MHz频率传输,因此是最适合电动车使用之标准化J1772?接头的控制试验 线通讯。拥有它,我们就可以为汽车制造商与充电站制造商提供一个开发平台,用于测试并评估新一代电动运输的其它可能通讯方式。”

 

  此解决方案是瑞萨电子致力于开发更有效、更方便、更安全,以及更智慧化与直觉式人机互动科技的关键证明。总言之,瑞萨电子与其合作伙伴提供的实际人机接口,创造了更方便联机、更省电、更节省资源,且能改善整体生活质量的智能型社会。

  “我 们在与Ariane Controls及Grid2Home合作伙伴通力合作下,已可提供以32位V850 MCU为基础的完整且低成本的SEP 2.0解决方案。”瑞萨电子营销事业本部自动车系统事业部部长金子 博昭(Hiroaki Kaneko)表示:“这与瑞萨电子为客户提供完整解决方案,并促进本公司『智慧化社会』的使命目标完全一致,我们正计划在瑞萨电子MCU硅晶内整合 Ariane IP与关联的模拟电路,以提高整合度并减少实作系统需要的周边连接组件数量。”

 

  SAE通讯工作小组组长Rich Scholer表示:“此平台将可在我们继续评估EV与EVSE需要的通讯路径时,协助我们搜集数据,以建立此通讯方式的新SAE标准。”

 

  “我 们透过瑞萨电子与Grid2Home的合作,为想要设计及评估EV充电通讯协议的OEM提供解决方案。”Grid2Home执行长Rich Kornfeld表示:“我们非常高兴能成功展示我们的G2H-SE2 Software,以及瑞萨电子Smart-Energy SE-CPM参考平台。”

 

现已推出采用Smart Energy Profile 2.0 stack的评估系统,想要了解详细情况,请直接联系Mario Lepage。[email protected]

 

登陆下面网站,可以查阅瑞萨电子V850 MCU的完整信息:
http://cn.renesas.com/products/mpumcu/v850/index.jsp

Grid2Home是一家智慧电网联机科技的尖端通讯软件公司。符合标准的G2H-SE2 Software能轻易安装于各大半导体平台,以及包括802.15.4、802.15.4g、802.11与电力线通讯(Power Line Communications)等实体层,发挥最大的产品开发弹性,并可供智能电网装置制造商轻松进行整合,因此能广泛使用于各种装置中,例如智能电表、电器与电动车。Grid2Home管理团队与董事会主动促进家庭局域网络(HAN)的Smart Energy Profile (SEP 2)通讯标准,为成长迅速的智慧电网市场,提供结合商业效益与通讯协议专业能力的完美组合。欲了解更多信息,敬请访问网站: www.grid2home.com

 

Ariane Controls为专门提供具高度区隔性的网络解决方案的电力线通讯(PLC)科技开发商,主要采取开放的协作方式,在住宅、商业与工业大楼自动化与智慧能源方面,为合作伙伴与客户提供最便宜、最可靠的窄频PLC解决方案。欲了解更多信息,敬请访问网站:www.arianecontrols.com

 

(注) 本新闻稿中所有商标或注册商标为其各自所有者所有。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。