2012年2月22日 比利时鲁汶和日本东京讯 — 在本周举办的国际固态电路研讨会(ISSCC2012) 上,imec和瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)推出了创新型SAR-ADC(逐次比较性模数转换器),大幅提升了能效和速 度,面向符合新一代高带宽标准要求的无线接收器,例如LTE-advanced和新兴的Wi-Fi(IEEE802.11ac)。
SAR ADC具有能效高和外形小巧的特点,从而让该架构对各种无线应用都极具吸引力。SAR ADC是那些具有中等分辨率和采样频率的应用的首选架构。然而,符合新一代高带宽标准(如LTE-advanced和新一代Wi-Fi)要求的无线接收器 需要速度更高的ADC。这种新型SAR ADC架构由imec和瑞萨电子合作开发而成,满足了对更快速的小型低功耗ADC的需求。新推出的ADC是一款超低功耗(1.7mW)、高分辨率(11 位)、全动态、两步式交织流水线SAR ADC,在高达250Msps的采样速率下实现了创纪录的高能效 - 每转换步10fJ。它大幅提升了速率和采样频率,比现有的高级ADC IP模块均高一个数量级。
这是通过基于imec先前的创新型ADC设计的新型转换器架构实现的,巧妙地抓住了现代高级CMOS技术创造的机遇。设计采用全动态电路,这样功耗就与采样频率呈线性变化关系,最大限度地实现了数字化,比较器是仅有的模拟模块。
ADC 原型采用40nm CMOS工艺制造而成,核心芯片面积为0.066平方毫米。测量显示DNL(微分直线型误差)和INL(积分直线型误差)分别为0.8/-0.5和1.1 /-1.5 LSB。动态性能表现为在10Msps的速率下实现了62dB的SNDR(10.0 ENOB),而在高达250Msps的采样速率下则能保持9.5 ENOB的水平。功耗为6.9pJ/转换(70µW@10Msps和1.7mW@250Msps),从而实现了每转换步7~10fJ的高能效。
在 ISSCC上,imec和瑞萨电子还推出了一种连接ADC架构与整个无线电架构的新方法。为了提高整个接收器系统的能效和避免电压型ADC系统内的大型输 入电容器带来的问题,利用3.2-51.2mSiemens电流型可变增益跨导器(VGA)来驱动电荷型SAR ADC,而不会产生多余的消耗,大幅降低整个系统的总功耗降。采用40nm CMOS工艺制造而成的10位10-80Msps VGA-ADC在达到70dB的动态范围的同时,实现了5.45mA以下的低电流(在1.1V的电源电压下)。
Imec开展世界领先的毫微电子学研究。利用其拥有的科学知识以及全球 ICT、医疗保健和能源合作伙伴的创新能力,Imec提供了行业相关技术解决方案。在独特的高新技术环境中,其国际顶尖人才致力于提供构建模块来改善可持续社会中的生活水平。Imec总部设在比利时鲁汶,并且在比利时、荷兰、中国台湾、美国、中国大陆、印度和日本均设有办事处。Imec员工数量约为1900名,包括500多名行业常驻研究员和客座研究员。2010年,Imec收入(P&L)为2.85亿欧元。了解 imec方面的更多信息,敬请登录网站: www.imec.be。
(注) Imec是IMEC International(按照比利时法律要求成立的名为“stichting van openbaar nut”的法人实体)、imec Belgium(佛兰德政府支持的 IMEC vzw)、imec the Netherlands(Stichting IMEC Nederland,属于荷兰政府支持的Holst中心)和imec Taiwan(IMEC(台湾)有限公司)、imec China(IMEC微电子(上海)有限公司)和imec India(Imec India Private Limited)活动注册商标。
(注) Imec是IMEC International(按照比利时法律要求成立的名为“stichting van openbaar nut”的法人实体)、imec Belgium(佛兰德政府支持的 IMEC vzw)、imec the Netherlands(Stichting IMEC Nederland,属于荷兰政府支持的Holst中心)和imec Taiwan(IMEC(台湾)有限公司)、imec China(IMEC微电子(上海)有限公司)和imec India(Imec India Private Limited)活动注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。