2012年1月18日,日本东京讯 — 全球领先的高级半导体和 解决方案的供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)宣布开发出了一款全新32位微控制器(MCU)V850E2/PJ4-E, 该器件采用片上旋变解码器。这款全新微控制器可提高汽车控制系统的性能并降低其系统成本,其中包括HEV/EV的电机控制及其他汽车应用等。
这款全新MCU是从瑞萨P系列MCU衍生而来,属于32位 V850™ RISC MCU家族。它采用瑞萨V850E2 CPU内核,可确保极佳的实时工作性能,并配备了用于电机控制的丰富的外设功能。瑞萨P系列MCU被广泛用作面向汽车应用的电机控制系统解决方案。结合P 系列的双核锁步和片上旋变解码器,V850E2/PJ4-E微控制器完全符合ISO 26262安全标准,可轻松降低系统成本。
混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)正在迅速发展,以 通过削减汽车的二氧化碳排放量,应对全球气候变暖。对驱动电机的控制功能进行改进,是确保HEV/EV环境绩效的一项关键技术。V850E2/PJ4-E MCU的推出可以满足包括降低系统成本在内的市场需求,为进一步推动环保型HEV/EV的发展和符合ISO 26262安全规定提供完美支持。
(1) 配备旋变解码器、A/D转换器和三相PWM定时器——适用于电机控制
这款全新微控制器集成了瑞萨新开发的片上旋变解码器(可匹配各种旋转变压器传感器),从而不必配备外置旋转变压器-数字(R/D)转换器。另外,其还配备 有旋转变压器传感器的激励信号生成功能(TPBA),提供用于驱动电机控制装置的最佳系统配置。V850E2/PJ4-E器件还融入了许多外设功能,其中 包括:符合各种电机控制要求的高精度电机控制定时器(TSG2),以及具有多路同步取样保持(S/H)功能的A/D转换器 ,可对来自每个传感器的数据进行更精确的测量。
(2) 双核锁步支持满足功能安全要求
全新V850E2/PJ4-E MCU的CPU采用双核锁步(dual core lockstep)系统,第二内核不断计算并检测故障,因而可以仅通过硬件确保实时的高故障检测率。这款全新微控制器适用于多种应用,特别是需要满足 ISO26262高安全性的电机控制的应用。
(3) 大容量存储器、高速CPU以及很多通信外设
V850E2/PJ4-E MCU的ROM为1MB,RAM为80 KB,CPU频率128 MHz,可达到快速的多元化控制功能所需的更高性能。另外还提供与其他控制单元的通信。标准CAN、SCI和UART可用于支持通信功能。
这款全新微控制器可工作于−40℃到+125℃的环境条件下。它还包含一个稳压电路,可借助外部晶体管在5V实现单电源工作。
瑞萨电子已开始发售来自V850E2/P系列配备片上旋变解码器 的PJ4-E微控制器样品。为了进一步改进驱动电机控制的性能与功能,瑞萨电子将进一步提高CPU性能,增加片上存储容量,并加强外设功能,从而继续扩大 微控制器产品阵容。此外,依托其面向电机控制的模拟和功率器件的强大阵容,瑞萨电子打算通过提供一站式系统解决方案,引领快速增长的HEV/EV市场的发 展。
V850E2/PJ4-E的主要规格附件。
定价与供货
瑞萨电子全新V850E2/PJ4-E MCU的样品将于2012年3月上市,单价为60美元。瑞萨电子计划在2013年4月开始批量生产,预计月产量达到5万件。(定价和供货信息若有变更,恕不另行通知。)
(备注)本新闻稿中出现的其他产品和服务名称均是其各自持有者所有的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。