支持地面数字电视接收、地图显示和高精度3D图形,大大降低了高端设备的系统成本
2011年11月10日

2011年11月10日,日本东京讯 — 全球领先的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社 (TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”) 及其子公司——高级无线通信半导体解决方案与平台供应商瑞萨通信技术公司(Renesas Mobile Corporation)今日宣布推出面向PND(个人导航设备)和其他便携式设备的R-Mobile A1系列应用处理器。R-Mobile A1系列由瑞萨电子用于PND和便携式媒体播放器的成熟的SH-Mobile R 系列和EMMA Mobile™系列合并而成,并进一步增强功能,改善性能,降低了功耗,从而大大降低了系统总成本。

 

  尽管具有ISDB-T 单波段广播接收功能的设备已经成为PND和便携式媒体播放器等便携式设备领域的主流,但是由于ISDB-T 全波段地面数字电视广播的推广,目前对于更高图像质量和更多功能的需求日益增加。此外,对于诸如可改善操作性的GUI显示、用于高级人机交互界面 (HMI)的真实3D图形显示和高性能视频和音频多媒体支持等功能的需求也越来越多。为了满足这些需求,通过将这些功能集成到一个芯片中,R- Mobile A1 器件降低了系统成本,减小了组件尺寸,大大缩短了开发时间。

 

(1) 可录制和播放全高清视频和接收高图像质量、高分辨率的地面数字电视广播

除了传统的VPU5F 引擎外,R-Mobile A1还具备高性能、低功耗图像处理引擎VCP1,从而使其能够录制和播放全高清视频以及接收和播放全波段地面数字电视广播。

  • VCP1引擎能够以30帧/秒(fps)的速度录制和播放视频压缩格式为H.264/MPEG-4 AVC、MPEG2和MPEG4的全高清视频。这种VCP1引擎还支持AVS视频播放。并且,这些处理与利用CPU内核进行软件处理相比,可削减耗电量。
  • VPU5F 引擎支持SD格式的视频录制和播放。

 

  内置VPU5F和VCP1引擎的R-Mobile A1系列可同时接收地面数字电视的全波段和单波段节目。该器件还可在强电磁场接收和弱电磁场接收之间进行无缝切换。播放规格支持ISDB-T。瑞萨电子计 划支持世界各地的数字电视广播规格,其中包括CMMB和CTTB(DTMB)以及DVB-T。

 

(2) 真实高性能3D图形引擎

R-Mobile A1系列包含3D图形功能,性能较原产品提高了约30%。尤其是瑞萨电子采用了Imagination Technologies的PowerVR® SGX540,新产品的3D绘图能力为最大2000万多边形/秒。这些新器件支持OpenGL ES2.0、OpenGL ES1.1和OpenVG1.1行业标准接口,可实现逼真的3D图形显示和支持多种图形用户界面(GUI)。

 

(3) 配备ARM Cortex-A9支持开放OS,采用SH-4A媒体引擎实现实时控制

R-Mobile A1系列由于配备了最高工作频率为800MHz的ARM® Cortex™-A9和SH-4A内核,处理能力最大达到3.7GIPS(千兆指令/秒),在PND应用处理器中属于业界最高水平。新器件支持 Linux™、Android™、Windows® Embedded Compact 7.0和Windows Embedded Automotive7.0 OS,促进了嵌入式设备的快速发展和多种生态系统的应用。内置SH-4A内核可对地面数字电视等应用的大容量数据进行实时控制。

 

(4) 内置DDR3控制器和多种外围功能大大降低了系统总成本

R-Mobile A1系列具有32位总线、400MHz DDR3内存(DDR800)控制器和高性能低成本存储器。该器件还支持USB2.0、千兆以太网以及HDMI显示控制器等外围功能,由此大大降低了系统成本。

 

在R-Mobile A1系列产品中还包括没有配备3D图形功能的管脚兼容产品R-Mobile A1S。R-Mobile A1S 适用于移动地面数字接收器、机顶盒(STB)和全高清视频IP网络摄像机等嵌入式设备。此外,瑞萨电子还计划扩展R-Mobile A1系列,例如将CPU(ARM Cortex-A9)工作频率提高到1GHz的产品,以及面向移动终端推出的配备LPDDR2内存(DDR800)控制器的小型低功耗产品。

 

如想了解应用处理器R-Mobile A1系列的主要规格,请参考附件数据表。

 

R-Mobile A1和A1S(没有配备3D图形处理功能)应用处理器样品目前已开始供货,其单价分别是60美元和48美元。量产计划从2012年3月开始,到2013年量产规模计划达到每月50万件。(定价和供货信息可随时更改,恕不另行通知。)

 

(备注)SuperH和EMMA 是瑞萨电子公司在日本、美国和其他国家的商标或注册商标。PowerVR和SGX是Imagination Technologies公司的商标或注册商标。ARM、Cortex是ARM公司的商标和注册商标。Windows是微软公司的注册商标。Linux是 Linus Torvalds先生在日本和其他国家的商标或注册商标。Android是谷歌公司的注册商标或商标。本文所使用的其他名称、该系列的产品名称和服务名称 是它们各自所有者的商标或注册商标。

关于瑞萨通信技术公司

瑞萨通信技术公司(RMC)是瑞萨电子株式会社(TSE:6723)的全资子公司,主要为移动电话、车载娱乐解决方案、消费电子和工业应用提供先进和创新 的产品和服务。瑞萨通信技术公司主要经营宗旨是开发、生产和供应以通信为中心的芯片组和基于这些芯片组的完整硬件和软件平台以满足市场需求。产品包括高性 能应用处理器的完整的移动芯片组、业界领先的无线调制解调器、高集成度的射频设备和智能电源管理解决方案,并致力于为客户提供完整的系统和专业软件技术。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。