R-Car H1面向高端导航系统,可实现支持新一代系统的完整解决方案
2011年10月18日

2011年10月18日,日本东京讯 — 全球领先的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社 (TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”) 及其子公司—高级无线通信半导体解决方案与平台供应商瑞萨通信技术公司(Renesas Mobile Corporation)今日发布车载SoC, R-Car系列的新成员—R-Car H1,能够实现最高11,650 Dhrystone MIPS(DMIPS),适用于高端车载导航市场。R-Car H1 SoC采用全新架构。其中,应用域配备工作频率为1 GHz的 ARM® Cortex™A-9 四核配置,而执行域则由基于瑞萨电子SH4A内核的专用多媒体引擎(MME)提供支持。R-Car的架构支持客户实施快速启动、备份摄像头支持和利用 MME进行媒体处理等功能,同时可对应用域的内核进行分配,以运行Linux, Windows® Automotive Embedded 或 QNX®等先进的操作系统。

 

  瑞萨电子R-Car H1 SoC是目前市场上集成度最高的系统之一。R-Car H1 SoC配备Imagination Technologies的SGX-543-MP2图形处理单元(GPU),实际运算性能高达40 Gflops/s,可实现嵌入式市场上最佳的图形性能。该GPU可以很好地支持开放技术OpenGL ES 2.0和OpenVG 1.1,从而使其成为了一个支持开发新一代车载信息娱乐系统的完美平台。

 

  R-Car H1 SoC还配备(作为可选功能)瑞萨电子的实时图像处理单元IMP-X3内核,支持开发人员迎合扩增实境的新兴趋势。为充分受益于IMP-X3内核,对于一 些应用,R-Car H1 SoC还支持最多四个独立的输入摄像头通道,允许轻松实现360度摄像头视图和标志识别。

 

  视频和音频处理由硬件加速器提供支持,在高级信息娱乐系统上可实现最高1080p @ 60fps 的高清效果。为确保足够的存储器带宽,R-Car H1 SoC配备两个独立的DDR3 32位接口,支持同时存取不同的内容,并且提供一个64位的DDR接口从而实现较更高性能的解决方案。

 

  R-Car H1集成的外设包括以太网、MOST-150、PATA和SATA接口和PCIe,支持系统扩展。R-Car H1 SoC还提供配备GPS基带引擎的版本,支持进一步的系统集成。R-Car系列提供多个CAN通道和两个独立的显示控制器,以及带PHY的三个USB 2.0端口。

 

供货情况

瑞萨的R-Car H1 SoC将从2011年11月开始样品供货,采用832端子的FCBGA(倒装芯片球栅阵列)封装,价格待定。将从2012年12月开始量产,计划2013年12月达到月产10万的规模。(供货信息若有变更,恕不另行通知。)

R-Car H1 SoC产品规格

 

(注) ARM和Cortex是ARM Limited的注册商标或商标。PowerVR SGX是Imagination Technologies在欧盟及其他国家的注册商标。QNX是QNX Software Systems的注册商标。Windows是微软公司的注册商标。本新闻稿中出现的其他产品和服务名称,均为其各自所有者的商标或注册商标。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。