2011年10月13日,日本东京讯 — 高级半导体厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简 称“瑞萨电子”)及其子公司——高级无线通信半导体解决方案与平台供应商瑞萨通信技术公司(Renesas Mobile Corporation)Dear Sir or Madam,宣布推出全新图像识别片上系统(SoC)SH7766。这款产品在一枚芯片上集成了所需的各项功能,实现基于监控摄像机的周边环境监视系统, 例如车道、标志和标线、行人、车辆等关键信息。
新款SH7766 SoC在与瑞萨现有的图像识别SoC——SH77650保持兼容性的同时,还提供更高的性能,特别是强化了视点转换和动态范围控制(亮度补偿等)等显示功 能。这些新功能可以使本产品实现更多应用,例如清晰和容易区分的俯视(top-view)虚拟摄像头可视化,可利用不同视点实时显示不断变化的周边环境, 并具有先进驾驶辅助系统(ADAS)等监视功能。
目前ADAS的应用已经越来越广泛,例如车道偏离预警系统 (注 2)。 另一个趋势是显示应用,可帮助驾驶员在停车时用于监视车辆周边环境,特别是后视监视器和俯视系统正日渐普及。随着可实现车前及周边区域连续覆盖的无缝安全 支持系统的不断发展,图像识别领域也需要改进识别技术(一项关键的传感技术),同时需要扩展功能,让驾驶员可以更清晰且容易地辨别图像显示。
此外,影像辨识系统也趋向多样化,除了车道辨识功能之外,还包括 同时辨识多个对象,例如信号灯与标示、行人及汽车等,因此对影像辨识引擎的要求也越来越高,必须能够同时执行多项处理作业。而如果要处理不同的辨识算法, 以识别各种具有不同形状与方向的对象,例如行人,就需要采用结合CPU与专业IP的有效架构。
为满足这些需求,新一代SH7766图像识别SoC较之前一代产品SH77650提高了性能,强化了视点功能,并提升了图像识别引擎的性能。
(1) 视点转换引擎和动态范围控制功能,提高监视功能
SH7766 SoC集成了支持视点转换引擎和动态范围控制等全新视图功能的硬件引擎。图像渲染器(IMR)视点转换引擎可实时制作出因视频输入或场景而异的视点俯视图 像。此外,依托动态范围控制(DRC)功能,即使是处理向阳处和背阴处这种亮度大不相同的多个视频图像,还能调整复合视频亮度,补偿过亮和过暗,以便驾驶 员更清晰地看清图像显示。
SH7766 SoC还配置了二维图形 (可选配三维图形引擎, 注 3) 功能,能在摄像头视频上层叠高精度图形元素,由此可以形成前所未有的高级用户界面。
(2) IMP-X2新一代图像识别引擎
SH7766 SoC配备IMP-X2新一代图像识别引擎。IMP-X2在与瑞萨电子现有图像处理引擎(IMP)保持数据库兼容性的同时,将处理性能提高至约四倍以上, 应此使其能并行执行多个处理任务,例如跟踪车道、标志和标线、行人及车辆等。此外它还新增了多项功能,例如全景图像生成,该功能广泛使用了通过行人、车辆 等判断处理的图像识别算法。通过IMP-X2与进行处理判断的同一芯片上的CPU之间的协作,在保持低功耗的同时实现了先进的图像识别性能。
(3) 六个视频输入通道,包括集成NTSC ADC的四个通道,降低系统成本
SH7766 SoC配备六个视频输入通道。其中,四个通道采用NTSC模数转换器(ADC)。这表示单芯片上即可提供NTSC摄像系统的必要功能。另外,还可以利用六 个视频输入通道实现多个应用,使用在一枚芯片上提供的各项功能。例如在正常行驶时可利用数字双通道输入,在十字路口和停车时则切换成NTSC四通道输入。
全新SH7766 SoC与瑞萨带女子车载信息终端用SoC“R-Car”系列共用架构、IP内核以及软件,并可进行扩展,构筑配备图像识别和视点转换功能的导航系统和车载信息终端等应用。
全新SH7769 SoC的技术将继续应用于瑞萨未来的SoC“R-Car”系列中,支持汽车信息系统的开发。
SH7766的主要规格请参照 附件 。
(注 1) 新一代俯视监视应用:
以一种简单易懂的格式为驾驶员显示车辆周边环境的一类应用,利用图像识别技术防止忽视重要信息。
在车辆行进时监视车道,并在发生偏离时向驾驶员发出预警的一种典型ADAS系统。
(注 3) 三维图形引擎:Imagination Technologies的高级三维图形IP内核——POWERVR™ SGX530,可作为选配件在三维图形引擎中实施。
定价和供货情况
SH7766 SoC将从2011年11月开始提供样品,单价为50美元,将于2013年9月开始量产,计划2014年9月达到月产10万的规模。(定价和供货信息若有变更,恕不另行通知。)
(注) POWERVR和SGX是Imagination Technologies Limited(英国)的商标或注册商标。本新闻稿中的其他产品和服务名称,均为其各自所有者的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。