2011年6月21日 日本东京讯-高级半导体解决方案厂商瑞萨 电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)宣布推出面向机顶盒(STB)的新款系统芯片EMMA™3SE/P,它支持用于全球数字电视广播 的视频标准和播放基于互联网的内容所需的各种视频格式。EMMA3SE/P在单个芯片内整合了接收数字广播所需的功能,包括数字视频和音频信号解码(解压 缩)功能和图像调整功能。
瑞萨电子还开发了一款机顶盒SoC - EMMA3SL2/LP,它支持标准清晰度(SD)广播,将与EMMA3SE/P SoC同时发售。
瑞萨电子一直致力于机顶盒SoC芯片的开发和方案的准备。随着数字广播和基于互联网的内容的普及,对机顶盒之类的产品的需求也在不断增加。作为公司的战略产 品之一,瑞萨电子在积极地推广该项业务。1998年,瑞萨电子率先推出面向STB、具有数字广播接收功能的系统处理器,到2011年2月STB芯片的累积 销量达到了1亿件。
数字电视广播应用在全球范围内迅速增加,预计3D视频广播和基于互联网的内容会不断普及。因此,如今越来越需要符合这些标准并且支持最新视频格式的半导体芯片。同时,在快速增长的新兴经济体内,预计对经济型产品(如机顶盒和具有互联网功能的电视)的需求会不断增加。
EMMA3SE/P是2009年发布的EMMA3SL/P高清机顶盒芯片的后续产品。除了适用于广播类的H.264高清欣赏体验的STB以外,它还适用于 PVR市场,如H.264 HD DVR产品市场,包括内置硬盘驱动器等机型。此外,EMMA3SE/P的机顶盒应用软件能和早期EMMA3SL/P上的应用软件兼容。
(1) 先进工艺和业内领先的小封装
EMMA3SE/P支持数字广播和H.264 HD解码。它采用40nm工艺和16位DDR3存储器接口,引脚数比瑞萨电子早期EMMA3SL/P约少1/3。这样就能够采用尺寸仅为17mm × 17mm的封装,从而让系统制造商能够设计出更小巧的STB产品和通过采用更小的印刷电路板(PCB)来削减系统总成本。EMMA3SE/P和 EMMA3SL2/LP脚对脚兼容,这样制造商就能够在统一硬件平台上轻松开发HD和SD产品。
(2) 支持各种视频格式
除了跟早期的EMMA3SL/P一样与MPEG2、MPEG4 AVC、DivX™、VC-1、WMV和中国标准AVS兼容,EMMA3SE/P还支持面向3D TV广播的H.264 MVC技术和面向IP广播与基于互联网内容的格式(如VP6和Sorenson Spark)。
(3) 增强型安全特性,可以防止未授权接收
由于版权保护很重要,所以EMMA3SE/P SoC支持全球主要CA供应商的最新技术规范,用以防止信号盗用。付费广播内容分销商可以利用EMMA3SE/P开发能够支持高级安全的STB。
瑞萨电子正在中国大力推广EMMA3SE/P。 在中国,预计2011财政年将开始进行卫星HD TV广播。瑞萨电子将在新兴数字广播市场(如印度、非洲和俄罗斯)内开展EMMA3SL2/LP销售推广活动, H.264 SD预计会成为主要广播标准。
瑞萨电子将继续增加R-Home S系列STB SoC,以便进一步加强和扩大家庭多媒体产品范围。
EMMA3SE/P 和 EMMA3SL2/LP的规格请参阅系列产品规格表。
了解EMMA3SE/P和EMMA3SL2/LP的主要技术规范,敬请联系瑞萨电子(中国)有限公司及相应代理商。
瑞萨电子将会在2011年9月9~13日于荷兰阿姆斯特丹召开的“2011年国际广播会议(IBC 2011)”的瑞萨展台处展示EMMA3SE/P和EMMA3SL2/LP。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。