瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)及其子公司瑞萨通信技术公司(Renesas Mobile Corporation,以下简称“瑞萨通信技术”)于2011年2月16日宣布推出R-Car系列片上系统(SoC)的首款产品R-Car M1,为新一代仪表盘安装汽车导航系统实现了低功耗,并且支持高级人机通信界面(HMI)。
新型R-Car M1系列SoC是瑞萨电子R-Car系列的首款产品,实现了公司SH-Navi系列(注释1)和EMMA™汽车系列(注释2)产品的一体化。这些器件被广泛用于汽车信息娱乐系统,如仪表盘安装汽车导航系统。R-Car M1系列SoC设计用于中端系统,预计它会成为该市场内包括R-Car M1A和R-Car M1S系列批量最大的产品。
R-Car M1系列SoC具有下列主要特性:(1)整合了智能多媒体处理专用电路,全1920 × 1080像素HD(高清晰度)视频解码,功耗比上一代在软件内执行同一功能的产品约低92%;(2)稳压专用电源IC的功耗比瑞萨电子现有产品约低 20%;(3)POWERVR? SGX图形内核提升了3D渲染性能,让设计者能够创建逼真的图形用户界面(GUI, 注释3),提高了用户可操作性;(4)整合了ARM Cortex-A9和瑞萨电子推出的最高工作频率为800MHz的SH-4A CPU内核,实现了高达3.7GIPS的出色处理性能。
最近,要求仪表盘安装汽车导航系统能够提供更低的功耗,特别是用在电动汽车内的时候。这些系统还必须为视频和音频提供高性能多媒体处理,利用逼真的3D图形 显示器实现高级HMI,进而提高用户可操作。R-Car M1 SoC可以满足这些需求,并且还可以削减成本、缩小系统尺寸和缩短开发时间。
(1) 功耗低,并且通过整合1080 HD视频/音频处理专用电路实现了高性能多媒体
新型R-Car M1 SoC整合了瑞萨电子的高性能、低功耗视频处理IP - VPU5HD2。该IP实现了MPEG-2标准全1080 HD下30帧/秒(fps)的编码/解码性能,符合H.264/MPEG-4 AVC压缩标准的要求,提供了MPEG-4解码和VC-1解码,适于各种视频应用。与利用软件处理实现同一功能的产品相比,VPU5HD2节省了约92% 的功耗。
新型SoC还整合了瑞萨电子的第二代声音处理单元(SPU) - 24位音频处理引擎。该单元在公司现有产品的基础上增加了可以处理的音频通道数量,提升了数字信号处理(DSP)性能,改善了音量处理功能。例如,R- Car M1 SoC支持用于实现导航功能的语音,同时还能为5.1ch音乐进行音频处理。与CPU软件处理相比,SPU可以节省约88%的功耗。
(2) 稳压器专用电源IC实现了低功耗,加快了面市步伐
R-Car M1系列和将来的R-Car系列SoC都会配备瑞萨电子新开发的专用电源IC - R2A11301,其充当多电压调节器。该电源IC实现了电压变化率为±1%的高精度输出电压,为CPU内核电压和DDR(DDR2/DDR3)存储器电 压提供了2个输出。集成式自适应电压调整(AVS)功能让我们能够将输出到SoC的电压控制在最佳水平,从而节省了高达20%(估计值,AVS ±35mV)的功率。该器件还具有片上A/D转换器,缩短了开发复杂分立电源系统所需的时间,从而加快了面市步伐。并且,还通过减少元件数量而削减了成 本。
(3) 利用最新3D图形处理单元(GPU)实现了逼真的3D图形
瑞萨电子的R-Car M1系列SoC采用Imagination Technologies公司推出的面向3D图形引擎的最新POWERVR SGX 3D GPU。虽然R-Car M1 SoC面向中端系统,但其绘图性能比瑞萨电子的现有器件都快,并且超过了这些系统的要求。在200MHz的频率下工作时,其绘图性能为20M多边形/秒和 1000M像素/秒。这样,设计者就能够通过更复杂丰富的图形实现更逼真的GUI。
(4) ARM Cortex-A9和瑞萨电子自主的利用高品质软件中间件实现硬件加速器功能的SH-4A架构
在R-Car M1A SoC内,ARM Cortex-A9的最高工作频率为800MHz,可以充当主CPU,与子CPU一起能够实现3.7GIPS的性能,提供了瑞萨电子面向导航的SoC产品 中最高的性能。R-Car M1A SoC还支持市面上的和直接来自于瑞萨电子的各种多媒体中间件。
R-Car M1S SoC基于瑞萨电子SH-4A内核,能够实现通用计算和媒体处理。目前正在使用SH-4A内核的用户可以继续将现有硬件和软件用于未来产品。
随着R-Car M1产品的推出,瑞萨电子扩大了采用中端解决方案的R-Car产品阵容,让用户能够轻松地将产品推向市场。R-Car M1系列SoC具有可升级性,可以轻松实现软件移植(从高性能解决方案到低性能解决方案)。
并且,作为基于瑞萨电子面向R-Mobile、R-Car和R-Home产品的新型集成式SoC平台的首款产品,R-Car M1系列SoC为瑞萨电子将来的、面向移动应用和音频/视频应用的SoC产品提供了可升级性。
了解更多信息,敬请参照R-Car M1系列产品技术规范的独立数据表 附件。
瑞萨电子将于2011年5月开始供应R-Car M1系列SoC样品。R-Car M1A SoC的价格为70美元,R-CAR M1S的价格为65美元。将于2012年6月开始批量生产,月产量为30,000件;到2014年这2款产品的总发售量预计将达到4,800,000件。
(注释1) SH-Navi系列: 面向汽车信息娱乐系统(如汽车导航)的SoC器件。这些器件配有32位RISC SuperH CPU内核。
(注释2) EMMA汽车系列: 面向汽车信息娱乐的SoC,配有ARM内核CPU。
(注释3) GUI(图形用户界面): 一种利用渲染图形显示信息的用户界面,对于用户操作指示设备具有很直观的效果。
(备注) SuperH和EMMA是瑞萨电子在日本、美国和其他国家的注册商标,POWERVR和SGX是Imagination Technologies Limited. (UK)的商标或注册商标。ARM和Cortex是ARM Limited的商标或注册商标。本新闻稿中所出现的其他产品和服务名称,均为各自所有者所有的商标或注册商标。
(备注) SuperH和EMMA是瑞萨电子在日本、美国和其他国家的注册商标,POWERVR和SGX是Imagination Technologies Limited. (UK)的商标或注册商标。ARM和Cortex是ARM Limited的商标或注册商标。本新闻稿中所出现的其他产品和服务名称,均为各自所有者所有的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。