瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称瑞萨电子)于2011年1月13日正式宣布推出新款系统SoC—— CE150。新产品面向智能手机及高端移动电话的内置照相机应用,可实现业内顶级的1600万像素分辨率,并支持全高清视频拍摄(1920 × 1080像素)。
新款CE150的最大优势是其依照高 速连续拍摄所需要求,改善了内部处理性能,以为顶级画质相机实现高速连续拍摄功能提供支持。此外,除了内置目前已成为业界发展趋势、从照相功能块连接到移 动电话应用处理器的双车道MIPI® CSI-2(注1)高速输出接口外,CE150还在降噪技术上实现了巨大进步。这将使采用CE150的产品可在1600万像素的拍摄下实现图像处理的高品 质与高画质。
近年来,在具有相机功能的移动电话市场 中,分辨率超过500万像素、同时所搭载的各种功能完全不亚于数码卡片相机的高端移动电话产品数量每年都呈现增长态势。预计到2012年,带有照相功能的 移动电话出货量将达到手机产品整体出货量的80%,而在这80%的产品中分辨率超过500万像素的移动电话产品数量预计将超过4亿台。
瑞 萨电子自2003年进入手机照相市场,并以媲美数码卡片相机的成像质量为宗旨,推出了面向移动电话内置照相机应用的CE系列图象引擎产品后,便一直致力于 面向手机相机的SoC业务发展。截止至2010年12月底,瑞萨电子CE系列产品的累计出货量已超过5000万个,目前出货量仍不断增长。
本次瑞萨电子开发的新款产品,在继承了原先产品卓越性能的基础上,更进一步改进了图像处理技术,以满足市场对连续拍摄以及更高像素、更完美画质的需求。
新产品具有以下主要优势:
(1) 支持高速连拍
改善了图像处理电路,实现了1300万像素拍摄下每秒15帧的高速连续拍摄功能。该速度约为原有产品的5倍。
(2) 输出接口符合MIPI CSI-2标准
在原先用以提供输出、支持MIPI CSI-2标准的双车道相机接口基础上,新增2个通道,形成4通道传输接口,使高精度图像数据传输的耗电更少,同时有效降低电磁干扰(EMI)。
(3) 实现更高品质、更高画质的照片拍摄
改进的降噪功能和瑞萨电子独有的Neo Clear Resolution™单帧超高分辨率技术,使图像质量大大超越早期产品。
(4) 固件的可选择性带来更为丰富的功能
固件的可选择性可为拍摄增加防抖动、微笑探测、目标跟踪等更为丰富的功能。
作为面向智能手机、高端移动电话终端等应用的系统SoC产品,瑞萨电子将积极展开新产品CE150的全面推广计划。
此外,通过进一步加强CE系列的产品阵容,瑞萨电子正大力拓展其在面向高端手机相机(500至1600万像素)的SoC产品市场,并力图将2009年在该市场所占的15%份额提升至2012年度的30%。
(注1) MIPI CSI-2(移动行业处理器接口相机串行接口2)是由MIPI联盟所制定的,面向摄像设备的高速串行接口标准。
新产品CE150的样品现已上市,目前定价为每片40美元。瑞萨电子计划于2011年3月起实现该产品的批量生产,届时产量预计可达每月1,000,000件。(定价和供货情况如有变更,恕不另行通知。)
CE150主要规格详见 产品参数 。
(注)
MIPI是MIPI联盟的注册商标。Neo Clear Resolution是瑞萨电子在日本、美国、和其他国家的商标或注册商标。本新闻稿所涉及的所有产品名称及服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。