据外国媒体报道——高级半导体解决方案主要供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723,以下简称瑞萨电子)与全球最大的嵌入式解决方案独立供应商Green Hills Software,于2010年12月8日共同宣布,将为面向实时控制应用及软件开发环境的CPU虚拟技术提供合作开发的基本软件。
通过本次的合作,瑞萨电子将开发用于虚拟操作、可实现高速实时控制、并可提升软件开发环境适用性的新增功能,并将这些新功能集成到采用V850 CPU内核的微控制器(MCU)中。
Green Hills Software 则计划改进目前已可支持瑞萨电子V850内核编译器、调试器件等组件的 MULTI® 集成型开发环境(IDE),使其能够支持可在一个单CPU上独立或同时运行多重应用的虚拟软件,如:该公司目前现有的INTEGRITY® RTOS(实时操作系统)。
本次所开发的IDE可通过为采用瑞萨电子V850内核的CPU虚拟技术生成最适合的小型而高速的指令代码,以及与具备IEC 61508(注释 1)等安全标准的INTEGRITY等虚拟软件相结合,为功能安全性所必须的系统/软件开发环境,以及满足功能安全性的系统实现环境提供高效支持。此外,该IDH未来还计划加入对ISO 26262等安全标准的安全支持功能。
在工业设备及车载系统等应用领域中,实时控制占有不可或缺的地位。为了使这些应用能够同时并高速地完成多个控制处理,瑞萨电子已开发出了适用于V850的CPU虚拟技术。该技术可使多个系统在一个CPU内核上实现互不干扰的同时运行。
而Green Hills Software则因长期致力于提供包括虚拟软件在内的软件及软件开发环境,而不断为虚拟环境设计的简易化发展做出着重要的贡献。
基于上述背景,瑞萨电子认为能够使虚拟技术得到进一步有效利用的 关键在于不断充实包括基本软件在内的软件开发环境,因此选择了在虚拟软件与软件开发环境领域中富有盛名,并从1994年起一直为为强化V850内核的软件 开发环境而共同努力的合作伙伴Green Hills Software进行新的合作。同时,Green Hills Software也在评估了瑞萨电子为控制CPU领域所提供的创新型高质量半导体产品后,宣布了此项合作协议的达成。
本次就软件开发环境的共同研发成果将作为MULTI(V850版)中的功能,由Green Hills Software公司提供。
(注释 1) IEC 61508 是电力、电子和可编程电子设备“功能安全性”的一个内部标准。
成立于1982年,Green Hills Software是全球最大的独立嵌入式系统开发解决方案提供商。2008年,Green Hills INTEGRITY-178B实时操作系统是市场首款也是唯一获得由美国NSA和NIST成立的国家信息安全保障联盟(NIAP)认证的的 EAL6+高稳健性操作系统,这是软件产品有史以来取得的最高安全等级的认证。其开放式架构集成开发解决方案可满足深度嵌入、绝对安全和高可靠性应用的需 求,适用于对工业级认证解决方案有需求的市场,包括军事/航天、医疗、工业、汽车、网络以及消费电子等。Green Hills Software总部设在美国加州圣巴巴拉,欧洲总部设在英国。详情请访问Green Hills Software公司网站:www.ghs.com.
(注) Green Hills、Green Hills标志、 MULTI和INTEGRITY是 Green Hills Software有限公司在美国和/或世界其它国家地区的商标或注册商标。本文所涉及其它商标均归其各自所有者所有。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。