2010年12月2日 日本东京讯 — 高级半导体解决方案领导厂商瑞萨电子公司(TSE:6723)今天宣布推出3款带有集成式USB(通用串行总线)主机控制器的新款音频解码器SoC,即 µPD63530、µPD63910 和 µPD63911。
新 款SoC是汽车和消费类产品的理想之选。µPD63530 器件采用48引脚小外形四方扁平封装(LQFP),其封装尺寸比现有的封装形式小88%。 µPD63910 和 µPD63530 利用外部Flash存储器轻松实现了软件升级。除了支持USB 2.0(全速、12Mb/秒(Mbps))的主机控制器以外,新款器件还整合了音频系统对3种常见格式(即MP3、 Windows Media Audio™ (WMA) 和 AAC)的音乐进行解码所需的全部功能。
瑞萨电子的新款SoC的系统特性缩短了开发可以播放存储在USB存储器件或安全数字(SD)卡中的音频数据的音频系统所需的时间。
(1) 封装尺寸缩小了88% (µPD63530)
新款SoC采用小型48引脚LQFP封装(7mm x 7mm),其封装尺寸比公司现有的封装形式小88%。
(2) 利用外部Flash存储器轻松实现软件更新 (µPD63910 和 µPD63530)
瑞萨电子的新款SoC允许设计者将修订版系统固件存入外部存储器,从而简化了软件更新。启动时,就会将这些更新上传到SoC上,让我们能够进一步增强系统功能。
(3) 在单个封装内提供了多功能USB解决方案
新款器件整合了USB主机(Host)控制器(包括片上PHY)和职能(Functions)用于对压缩音频数据进行解码所需的功能。单个芯片内提供了播放存储在USB存储器件、SD卡或数字音乐播放器内的音频文件所需的全部功能。
(4) 内置了USB解码所需的软件
标准集成软件包括USB控制,MP3、WMA和AAC解码功能,WAV文件播放功能,文件系统控制和系统控制功能。用户可以开发在只发送控制命令(播放、停止等)的主处理器上运行的应用软件,从而极大地缩短了所需的开发时间。
了解更多信息,敬请参照新款SoC (µPD63530、µPD63910 和 µPD63911)的技术规格数据表。
2010年嵌入式技术大会上的产品展示
在2010年12月1~3日于日本横滨举行的2010年嵌入式技术(ET)大会期间,瑞萨电子会在公司展台处展示新款SoC。
定价和供货情况
预计2010年12月开始供应瑞萨电子的新款SoC (产品编号: µPD63530、µPD63910 和 µPD63911) 样品。µPD63530 SoC的单价为5美元,µPD63910 和 µPD63911 SoCs 的单价为10美元。预计2011年8月开始批量生产,到2012年月总产品将达到300,000件。(定价和供货情况如有变更,恕不另行通知。)
(备注)
Windows Media 是美国微软公司在美国和其它国家的注册商标。其它所有注册商标或商标均为其各自所有者的财产。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。