2010年11月4日,日本东京讯 — 高级半导体解决方案领导 厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称瑞萨电子)于2010年11月4日正式宣布开发第四代(X4代)面向汽车应用的V850系列微控制器 (MCU)。它由4个产品系列组成:面向底盘和安全应用的P系列、面向仪表盘应用的D系列、面向车体应用的F系列和面向汽车音响系统的S系列。V850系 列产品预计将于2011财年第2季度开始批量生产。
瑞 萨电子第四代MCU系列基于90nm MONOS(金属-氧化物-氮化物-氧化物-硅)Flash技术,采用性能比高达2.5DMIPS/MHz(Dhrystone MIPS[百万条指令/秒]/MHz)的32位V850E2 CPU内核,其性能范围为:48MHz(120MIPS)、80MHz(200MIPS)至160MHz(400MIPS)。
V850的每个产品系列的存储容量、外设、引脚数量和性能都可升级,因此能够实现各个产品系列间的全软件和硬件兼容性。此外,由于可通过让各个外设都具有相同的寄存器位置,因此保证了4个产品系列内软件可重用性的实现。
所 有第四代MCU均带有通过全面验证的AUTOSAR V3.0/3.1 MCAL软件驱动器。瑞萨电子MCAL软件驱动器可以作为独立软件包提供,也可以通过与合作伙伴合作而集成到全面的基本软件堆栈中。为了满足 AUTOSAR的要求,新的X4代MCU已实现了新系统保护功能(SPF)。SPF包含1个存储器保护单元(MPU)、1个外设寄存器保护单元 (PPU)、1个系统寄存器保护(SRP)单元和1个可以监控CPU执行时间的定时监视单元(TSU)。
X4代V850 MCU的主要功能如下:
-
P系列:面向功能性安全应用的V850E2/Px4 MCU系列
瑞萨电子的新型P系列面向功能性安全要求最高(ASIL D/SIL3)的应用,如电动转向、电动车的电机控制、混合动力汽车、电池管理和集成式安全系统。V850E2/Px4系列包括9款MCU,内置有384KB~1MB Flash存储器,采用80~144引脚封装。P系列MCU具有高效片上诊断功能,包括带有对比单元的冗余CPU子系统、逻辑和存储器的内置式自测试以及所有片上存储器的误差检验与校正(ECC)保护。这些内置式诊断消除了对其他监测软件和/或监测MCU的需求,从而大幅减少了电子控制单元(ECU)的开发时间和成本。 目前,P系列MCU已通过TÜV Süd进行的几次安全评估,证明其符合功能性安全标准IEC61508和ISO26262的要求,并达到了SIL 3和ASIL D的水平。 -
D系列:面向仪表盘应用的V850E2/Dx4 MCU系列
瑞萨电子本次推出的V850E2/Dx4 MCU系列包括11款MCU,面向仪表盘应用,可通过利用高级图形特性(如绘图引擎和片上视频RAM)增强传统群控功能来满足驾驶室对彩色TFT LCD(薄膜晶体管液晶显示器)日益增长的需求。D系列MCU有助于大幅削减彩色图形仪表盘的系统成本,具备传统测量仪器和分辨率高达WVGA的彩色TFT混合式仪表所需的所有必要功能,如:仪表控制、Flash存储器、8MB视频RAM、2D绘图引擎、显示器/定时控制器和视频采集等。针对虚拟仪表盘应用,V850E2/DR4-3DMCU带有3D绘图引擎、带宽高达4.3GB/s的DDR 3(双倍速率3)RAM接口和片上Flash存储器。 作为瑞萨电子得到市场普遍认可的V850E/Dx3 MCU的接班人,D系列MCU利用256KB~3MBFlash存储器、在40~120MHz的CPU频率下实现了高可升级性。对于频率高达400MHz的专用V850E2/DR4-3D图形器件,仪表盘专用的智能外设极大地降低了CPU负载,并且具有智能步进电机单元、声音回放和LCD段控制器之类的功能。通信接口允许使用来自于各种资源的信息,例如:Flexray™、MOST和以太网。 -
F系列:面向车体应用的V850E2/Fx4 MCU系列
瑞萨电子开发了面向车体应用的V850E2/Fx4MCU系列,包括54款MCU,覆盖了极宽的应用范围,从汽车舒适性到车体。因此,F系列MCU具备可升级性、兼容性、以及各种高级外设功能等主要优势,能够为车顶或车窗升降器、车门、座椅和车灯模块、HVAC、BCM(车体控制模块)和高端网关等应用提供出色的解决方案。作为知名V850ES/Fx3 MCU的接班人,V850E2/Fx4 MCU整合了48~160MHz CPU时钟和256KB~4MBFlash存储器,采用64~256引脚封装。实现了增强型外设集,包括FlexRay、以太网、MOST、PWM发生/诊断、1个有磁滞电压比较器和1个LIN主站。
(备注)
所有注册商标或商标均为其各自所有者的财产。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。