2010年9月13日

2010年9月13日 -- 全球领先半导体厂商瑞萨电子携经销商世强电讯,于9月 14日-16日,与NEC集团旗下光通信器件事业部,山梨日本电气株式会社(简称NEC山梨)联合参加由能源计量领域的专业媒体《环球表计》与北京金思朗 咨询公司共同举办的“2010中国城镇供水/城市燃气智能计量技术、自动抄表及智能网发展国际论坛暨展会”。

 

  该展会是瑞萨电子继2010年4月1日成立以来,在中国国内首次参与的能源计量领域论坛暨展会。展品中包括将瑞萨电子流量计量应用的低功耗78K0/Lx3 系列MCU与NEC全新磁场感应器(MR Sensor)MRUS72S相结合的演示系统,两者的成功结合可以有效控制消费电流。

 

  此外,展会期间将会举办题为“磁场感应器在电子式水表及燃气表中的应用”的演讲。来自NEC山梨的张振洪先生将和您分享磁场感应器的构造、性能及特点,介绍 全新推出的磁场感应器MRUS72S与瑞萨电子MCU结合使用并有效控制消费电流的方法,以及电子水表、燃气表的模拟实验方法。欢迎能源计量领域人士莅临 现场。

 

  • 展会时间:2010年9月14日-16日
  • 展会地点:杭州市萧山宾馆
  • 展位号:107
  • 演讲时间:2010年9月15日9:10-9:30

 

主要由4个方形磁铁、3个磁场感应器(MR Sensor)、微控制器(MCU)、液晶显示(LCD)构成。

  • 内置LCD驱动器/控制器,支持4COM/ 8COM
  • 内置硬件曼彻斯特编解码器,便于通讯
  • 内置硬件RTC,方便时段及费率的控制
  • 内置16位DS型AD转换器
  • EEPROM模拟,轻松实现数据存储
  • 优秀的低功耗,待机1uA(典型值)

在与MRUS72S相结合使用情况下,78K0/Lx3系列MCU由Wakeup和STOP两种模式交替动作,进一步实现低功耗,以电池容量2000mAh为例,电池使用寿命长达12.5年之久。

 

NEC的MR Sensor在水表和燃气表应用方面拥有十几年的历史,得到用户的广泛支持。为进一步提高性能和价格比,NEC开发了一款新产品——外部电源间断型的磁场感应器MRUS72S。
MRUS72S内部集成4个磁场感应可变电阻以及专用的信号处理电路,可以实现高灵敏度、高稳定度的水平方向磁场检测(与磁场极性无关),为流量表计包括水表、燃气表等提供了全新的设计思路并实现卓越的综合性能。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。