2010年7月16日-- 瑞萨电子株式会社(以下简称瑞萨电子)日前完成了两款面向日本以及巴西、阿根廷、委内瑞拉等南美国家的地面数字信号接收系统LSI的研发。新产品被命名为“EMMA3TJ”、“EMMA3TS”,将于2010年秋季开始提供样品。
此 次的两款新产品分别是面向数字电视的EMMA3TJ和面向机顶盒(以下简称STB)的EMMA3TS。它们除内置了在日本、南美各国所采用的地面数字传输 制式ISDB-T及日本的BS/CS传输制式的解调器外、还支持MPEG2及H.264视频编解码规范的解调器,更内置了USB2.0接口等外部接口电 路。可谓是集多种解调电路与功能于一身的芯片产品。它们将帮助用户更轻松地搭建数字电视及STB平台。其中,EMMA3TJ还内置了3D电视所必需的功 能,可播放数字信号与蓝光播放器中的3D影像。
目前,EMMA3TJ与EMMA3TS的样品单价均为3500日元。预计从2010年12月开始,2款新品的合计产量将达30万颗/月。
地面数字信号的分类除了有北美的ATSC、欧洲的DVB-T等方式之外,在日本使用的ISDB-T方式也在近年逐步登陆巴西、阿根廷、委内瑞拉等南美各国,并已达到约1亿台以上的市场规模。
而此次的两款新产品正是瑞萨电子基于自身多年以来积累的技术,面向日本与南美各国研发而成的,可同时接收并显示ISDB-T和ISDB-S信号。
新产品具有如下特性:
-
(1) 内置ISDB-T与ISDB-S的解调电路
内置了在日本及巴西、阿根廷等南美各国所采用的ISDB-T地面数字传输制式解调电路,以及日本BS/CS制式的ISDB-S解调电路。用户可以轻松构筑分别支持ISDB-T与ISDB-S的数字电视及STB。
-
(2) 支持MPEG2及H.264
在一颗芯片上内置了支持日本广泛使用的MPEG2格式,以及在欧洲、南美等地区广泛使用的压缩率为MPEG2两倍的H.264格式的解码器。可解码、播放上述规格的视频压缩数据。
-
(3) 内置USB2.0接口等外部接口功能
内置了USB2.0主控及以太网MAC,可通过因特网实现视频点播(Video On Demand)及流媒体播放信号等功能,可轻松开发出具有网络功能的STB。
-
(4) 良好的软件兼容性
EMMA3TJ和EMMA3TS采用同样的电路设计架构,具有良好的软件兼容性。在进行系统开发的过程中,为其中一款产品开发的软件可以很容易的兼容于另一款。这有助于缩短系统开发周期,降低软件开发成本,使产品的开发更为轻松。
-
(5) 可显示3D画面(仅限EMMA3TJ)
EMMA3TJ中内置了HDMI1.4a所规定的3D格式的解码电路等3D电视机所必需的功能,有助于用户开发可播放数字信号与蓝光播放器中3D影像的电视机。
此次瑞萨电子的新产品主要面向日本以及近年来逐步采用地面数字传输制式ISDB-T的南美各国的电视、STB、数字信号接收模块等。今后,瑞萨电子将更为积极地推广该两款产品的。
此外,以推出该新产品为契机,瑞萨电子将在今后持续推进面向南美地区的产品开发工作,并计划到2013年面向南美地区营业额规模达到100亿日元。
新产品的规格请参考 附件。
注:
EMMA是瑞萨电子株式会社在日本、美国及其它各国的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。