美国加州、Milpitas --- 2016年11月11日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出两款支持超极本、平板电脑、移动电源和其他移动产品双向输电的新型USB-C™升压/降压电池充电器解决方案 --- ISL9238和ISL9238A。单芯片的ISL9238和ISL9238A电池充电器可取代双芯片竞争解决方案,帮助客户减少物料成本达40%。两款IC均采用Intersil的R3™调制专利技术来延长电池续航时间,提供无噪声运行、优异的轻负载效率和超快瞬态响应。
ISL9238和ISL9238A可在正向降压、升压和降压-升压工作模式下为最多由4芯锂离子电池构成的移动电池组进行快速充电。另外它们还支持5V/20V反向降压、升压、或降压-升压模式下通过USB-C端口,为智能手机、头戴式耳机或虚拟现实眼镜等外设进行USB 3.1 On-The-Go(OTG)充电。在最大功率下,两款IC都可以通过可反转USB Type-C连接线向USB-C端口提供高达100W输出功率(20V@5A)。ISL9238A具有与ISL9238相同的各种特性,但还包括一个不同的SMBus地址,允许OEM厂商使用这两款IC来设计具有双USB-C端口的系统。
在充电模式下,ISL9238和ISL9238A可接受来自广泛的DC电源的输入功率,包括AC/DC充电器适配器、USB输电(PD)端口和任何旅行适配器。两款充电器均包括可编程SMBus和I2C特性,如电池电量耗尽时的涓流充电,以及针对涡轮模式(turbo-mode)事件的两级适配器电流限制(此时充电器利用适配器的毫秒级浪涌电流承受能力,将功率消耗降到最低,延长电池续航时间)。ISL9238和ISL9238A还具有可编程自主充电功能,以及用于停止电池充电的安全定时器。
Intersil移动电源产品高级副总裁Andrew Cowell表示:“新的ISL9238/A USB-C升压-降压电池充电器为我们的客户提供了更多特性,包括5V/20V反向降压、升压、降压-升压模式,以及在一个系统中配备两个USB-C电池充电器和对应双端口的能力。移动计算OEM厂商依赖Intersil持续提供电源管理创新,帮助他们设计出具有轻薄外形和非常长电池续航时间的产品,从竞争中脱颖而出。”
ISL9238和ISL9238A与ISL9237 USB-C电池充电器具有引脚兼容性,属于Intersil移动计算电源管理解决方案系列,该系列产品还包括ISL95852 Vcore PMIC、ISL95908外设PMIC和分立PWM控制器(ISL95853/54/55/57)等。这些IC可为使用第6和第7代英特尔酷睿处理器且符合IMVP8规范的移动系统供电。
- 支持1、2、3或4芯锂离子电池的升压-降压NVDC充电器
- 3.2V - 23.4V输入电压范围(无死区)
- 2.4V - 18.304V系统输出电压范围
- 工作频率可达1MHz,允许使用尺寸更小、成本更低的电感器,并在充电器处于DCM模式时自动减小开关频率,并且没有噪声
- ASGATE FET控制:主动控制涌入电流,防止FET受损
- 低功率和高功率LDO输出连接至VDD引脚,以提供偏置功率和MOSFET栅极驱动功率
- 符合英特尔PROCHOT#和PSYS规范,以防止电池压降、适配器过流、电池过流和过热
- 允许对电量耗尽的电池进行涓流充电
- 自主充电选项提供使用安全定时器停止对电池充电的充电结束控制功能
- 带有适配器电流监测器(AMON)和电池放电电流监测器(BMON)的SMBus/I2C可编程限值设置
- 电池学习模式可以校准电池电量计
- ISL9238A还包括一个不同的SMBus地址,支持为第二个电池充电
ISL9238和ISL9238A升压-降压电池充电器现已供货。两款产品均采用4mm x 4mm 32引线TDFN封装。了解更多信息,请访问www.intersil.com/products/isl9238。
Intersil、R3、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。