ISL9590x PMIC解决方案使电路板尺寸缩小75%,率先实现信用卡大小的主板
2015年4月21日

美国加州、MILPITAS--- 2015年4月21日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出一对高集成度电源管理IC(PMIC)---ISL95908和ISL95906,帮助客户率先实现信用卡大小的主板,可应用于使用2芯锂离子电池供电的高端超极本和平板电脑。ISL95908提供八个优化的电压轨,可满足新的IntelIMVP8平台子系统外围电源的要求;ISL95906提供八个电源轨,用于符合VR12.6标准的系统。这两款器件的尺寸为5.5mm x5.5mm,可使PC主板尺寸比原先使用分立开关、电感和电容的方案减小75%之多。

 

ISL9590xPMIC顺应了超极本、平板电脑和二合一笔记本在追求高性能、长待机的同时外形尺寸轻、薄化的趋势。这两款PMIC集成了控制器、功率MOSFET及其驱动器、VTTLDO稳压器、独立的使能信号和power-good(电源良好)指示信号、I2C接口、以及针对八个同步降压稳压器的故障保护/监测等众多功能。它们可提供90%的效率,集成的功能是最接近的竞争产品的两倍多,使设计工程师能够在最大限度减少外围元件数量的同时,更可以拥有选择更小更扁平的电感和电容等外围器件的灵活性。在采用Intersil的ISL9590x系列器件之后,移动计算OEM厂商只需要三个器件---PMIC、核心电压稳压器和电池充电器---即可为CPU/GPU、电池以及子系统外围设备(包括flash内存、USB、HDMI、音频、传感器、摄像头模块和Wi-Fi)等供电。

 

ISL9590x是业内唯一支持英特尔和微软Connected Standby(联网待机)标准的单芯片解决方案,提供类似于智能手机的快速开启、始终联网的体验---Connected Standby(联网待机)低功耗模式是指在系统睡眠时保持互联网连接、电子邮件和应用程序的待命状态。这两款PMIC使用了Intersil专有的R4调制技术,提供很高的轻载效率、超快瞬态响应、和连续模式(CCM)与非连续模式(DCM)之间的无缝切换。

 

Intersil公司移动电源产品高级副总裁Andrew Cowell表示:“我们客户的创新目标是在保证高性能的同时实现更小巧和更纤薄的外形。Intersil的PMIC解决方案所具备的前所未有的多功能、高性能和高集成度正是为满足客户的创新要求而推出的,并可帮助客户为未来更多的创新应用预留出充足的裕度。”

 

  • ISL95908提供IMVP8平台所要的5V、3.3V、1.8V/2.5V、1V、0.975V和0.9V
  • ISL95906提供VR12.6平台所要的5V、3.3V、1.8V、1.5V、1.05V的VR12.6电压调节
  • 八个高效的1MHz集成式FET开关稳压器
  • 内部补偿消除了对设计外部补偿网络的需要
  • 可编程的VR3和VTT稳压器,支持包括DDR3/L/U、LPDDR3和DDR4在内的系统内存
  • 符合Connected Standby(联网待机)标准的低功耗模式
  • 具有警告信号的过流、过压、欠压及过温保护功能
  • 每个稳压器有独立的power-good(电源良好)指示器
  • 每个稳压器有独立的使能信号,提供最高的时序控制灵活性
  • I2C总线支持系统故障监测、使能控制、可配置GPIO和输出电压偏置编程
  • 用于额外系统编程的配置引脚

 

  • ISL95908提供IMVP8平台所要的5V、3.3V、1.8V/2.5V、1V、0.975V和0.9V
  • ISL95906提供VR12.6平台所要的5V、3.3V、1.8V、1.5V、1.05V的VR12.6电压调节
  • 八个高效的1MHz集成式FET开关稳压器
  • 内部补偿消除了对设计外部补偿网络的需要
  • 可编程的VR3和VTT稳压器,支持包括DDR3/L/U、LPDDR3和DDR4在内的系统内存
  • 符合Connected Standby(联网待机)标准的低功耗模式
  • 具有警告信号的过流、过压、欠压及过温保护功能
  • 每个稳压器有独立的power-good(电源良好)指示器
  • 每个稳压器有独立的使能信号,提供最高的时序控制灵活性
  • I2C总线支持系统故障监测、使能控制、可配置GPIO和输出电压偏置编程
  • 用于额外系统编程的配置引脚

ISL95908和ISL95906电源管理IC现已供货,产品采用5.5mm x 5.5mm 121凸点WLCSP封装。欲知有关ISL95908的更多信息,请访问www.intersil.com/products/isl95908。欲知有关ISL95906的更多信息,请访问 www.intersil.com/products/isl95906.

 

Intersil、PowerNavigator、ChargeMode 和 Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。