美国加州、MILPITAS --- 2015年2月17日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出用于汽车环景泊车辅助应用的TW9984四通道模拟视频解码器,该解码器带有内置模拟视频编码器,可帮助改善驾驶员及行人安全性。TW9984基于市场领先的Intersil视频解码器技术,可用单个芯片替代多达九个分立元件。同时,它提供业内最佳的模拟解码性能,使高级驾驶辅助系统(ADAS)能够产生具有卓越画面质量的360度环景图像。
高级驾驶辅助系统是一个快速成长的细分市场,主要由各类轻型轿车的安全要求所推动。目前大多数新车都包括各种可选功能,如用于泊车辅助及盲点探测/消除的环景摄像机系统。据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)估计,后视摄像机能够使倒车事故死亡率减少一半以上。相应的,汽车图像传感器的应用不断增加,据ABIResearch公司估计,其出货量到2020年将达到1.97亿片。
Intersil TW9984模拟视频解码器和编码器可向驾驶员提供细节丰富的高质量视频,使其能够更清楚地看到整辆车周围的物体,而不仅仅是车辆后面的物体。汽车环景监视系统(亦称环景监视器)可处理来自四个摄像机的视频,然后将四幅图像合成一幅鹰眼顶视图像,看上去如同一个摄像机位于车辆正上方一样。该监视器可帮助驾驶员从视觉上确认汽车相对周围物体的位置,从而实现安全的机动操作及泊车。
TW9984集成了四个高质量模拟视频解码器和10-位模/数(ADC)转换器,以同时支持四个模拟摄像机输入。灵活的数字输出接口使系统设计工程师能够轻松地将图像发送至处理器,然后由处理器将四幅图像合成为一幅完整的环景图像。内置模拟视频编码器能够将合成视频(以标准模拟复合信号)传输至抬头(HUD)显示器。另外,TW9984的每个通道输入还集成了模拟抗混叠滤波器,以进一步减少元件数量。这一高集成度设计有助于简化系统设计和实现解决方案尺寸最小化,以节省宝贵的电路板空间。
Intersil精密产品高级副总裁Philip Chesley表示:“Intersil是多通道视频技术领域的领导者,并且位居汽车高级驾驶辅助系统环景摄像机应用的前沿。该解码器的创新架构和高集成度带来的超清晰图像,有助于提高驾驶员和行人安全性以及避免车辆受损。”
- 集成四个NTSC/PAL模拟视频解码器和10-位模/数转换器,支持差分、伪差分及单端输入
- 集成了一个可将视频重新编码为CVBS格式的模拟视频编码器
- 在每个差分输入通道上集成了可编程汽车电路短路诊断功能(对电池短路及对地短路检测)
- 支持108MHz时分复用ITU-R BT.656格式,以通过一组8-位数据总线输出四个通道的数据
- 集成式PLL可生成108MHz输出(使用成本更低的板载27MHz晶体振荡器)
- 每个解码器通道的功耗约为100mW,比竞争解决方案低近20%
- AEC-Q100认证
TW9984四通道模拟视频解码器和编码器现已供货,产品采用10mm x 10mm WQFN封装,单价5.00美元,1,000件起订。同时提供带有用户手册、电路原理图及固件的TW9984AT-NA1-EVAL评估板。欲知有关TW9984及评估板的更多信息,请访问www.intersil.com/products/TW9984。
TW9984可与ISL78302双路LDO、ISL78322同步降压稳压器和ISL78228双路同步步降DC/DC降压稳压器结合使用,为汽车高级驾驶辅助系统环景泊车应用中的TW9984、内存、DSP或FPGA提供电源轨管理功能。
Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。