美国加州、MILPITAS--- 2014年9月30日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商
ZL8801利用Intersil在数字电源技术领域的具有专利的ChargeMode™控制回路架构来提供远优于当今模拟控制器的瞬态响应性能。由于具有内在稳定性,ZL8801的全数字控制回路可逐周期地更正误差,避免了对补偿的需要。其高控制回路带宽可减小用于满足高端FPGA和ASIC的最新瞬态要求所需的输出电容值,因此可减小电路板尺寸和降低物料成本。ZL8801可与ISL9914040A DrMOS(集成了驱动器和MOSFET)输出级结合使用,以产生完整的稳压器解决方案。
ZL8801支持用于控制器间通信的Intersil专有DDC(数字直流)总线。该总线允许Intersil的数字电源IC之间进行基于系统的时序定制、错误管理和均流。利用支持拖放式定序控制的图形化PowerNavigator工具可轻松进行配置管理,这是由ZL8801在系统中自主管理的。通过DDC总线可实现均流功能,在大电流电源系统设计中最多可将四个ZL8801并联起来使用。
现代系统有更高的复杂性及可靠性要求,要求设计工程师控制和监测每个电源轨,以最大化效率和缩短停机时间。这在过去是需要通过使用大量分立监测器、定序器和系统控制器来提供围绕POL转换器的附加功能而实现的。ZL8801集成了所有这些功能,所以设计工程师能够通过PMBus™接口监控电源的每个方面。使用PowerNavigator GUI可读取全部遥测数据,包括输入电压、输入电流、输出电压、输出电流、温度和所有错误状态。
“全数字控制回路可提升系统性能和提供有用的信息,使客户能够监测电源健康状态和以动态方式优化其系统,如动态变更输出电压”,Intersil基础设施与工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示,“Intersil引领数字电源设计,通过先进的控制技术和直观的图形化界面使之易于使用。”
- 适合大电流应用的双相输出
- 独有的无补偿调制技术,使设计能够以最小输出电容满足瞬态规格要求,节省成本和电路板空间
- 输入电压、负载和温度范围内的1%输出电压精度
- 单输入供电模式可简化设计,避免了为控制器设计多个供电轨的需要
- 用于稳定外围驱动器供电电压的集成式5V、80mA LDO避免了对用于栅极驱动的额外供电轨的需要,节省电路板空间
- 200kHz - 1.33MHz开关频率范围允许提供许多功率级和输出滤波器选项
- 在出现错误时,SnapShot(快照)错误日志功能可收集遥测和错误信息并将其存储在非易失存储器中,以支持故障诊断和系统调试
- 可调节逐周期电感峰值电流保护可对过电流错误快速做出反应,防止电感饱和和对负载的损害
- 4.5V - 14V输入电压和0.54V - 5.5V宽输出电压范围
Intersil的PowerNavigator™GUI软件可简化ZL8801的设置和配置,包括所有器件参数和全部遥测数据。它使改变数字电源的特性和功能变得容易,而且无需编写一行代码。下载PowerNavigator GUI和观看教学视频请登录:www.intersil.com/powernavigator。
ZL8801现已供货,产品采用7mm x 7mm、44引脚QFN封装,单价4.95美元,1,000件起订。同时提供两种演示板:ZL8801-2PH-DEMO1Z80A双相演示板定价120美元,ZL8801-4PH-DEMO1Z 160A 4相演示板定价160美元。
欲知有关ZL8801双相数字电源控制器和其两个演示板的更多信息,请访问:www.intersil.com/products/ZL8801。
Intersil、PowerNavigator、ChargeMode和Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。