美国加州、MILPITAS --- 2014年6月4日—创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出面向车用360度环景影像应用,且包含一个内置模拟视频编码器的四通道模拟视频解码器---TW9966。基于市场领先的Intersil多通道视频监控技术,TW9966提供集成于一个芯片的四个模拟视频解码器和一个模拟视频编码器,以取代五个分立元件,帮助简化设计和节省电路板空间。TW9966专为汽车应用进行了优化,提供业内最佳的模拟解码性能,可为驾驶员产生具有卓越画面质量的360度环景影像。
为提高驾驶员安全性和减少汽车损坏,许多领先汽车原始设备制造商(OEM)的最新车型都提供采用环景技术的选择。360度环景监视器可处理来自四个车载摄像机的视频,然后将四个影像合成为一个鹰眼视图,如同摄像机位于汽车正上方时的所拍画面。该监视器可帮助驾驶员以视觉方式确认汽车相对于周围人和物体的位置,以方便机动操作。TW9966解码器和编码器向消费者提供出色、细致、高质量的视频,增强其观察汽车周围人和物体的能力。
由于采用了Intersil的精密模/数转换器(ADC)技术和集成于芯片的专利梳状滤波器,TW9966能够提供一流的视频质量。TW9966集成四个高质量模拟视频解码器与10位ADC来支持四个模拟摄像机输入、一个灵活的数字输出接口(用于将影像发送至可将四个影像合成为环景视图的处理器)和一个模拟视频编码器(用于将合成视频作为模拟复合信号输出至显示屏),构成一种单芯片解决方案。TW9966的每个通道输入还包含模拟抗混叠滤波器,从而进一步减少了元件数目。这一高集成度有助于简化系统设计和最小化解决方案占位面积,可帮助节省宝贵的电路板空间。
Intersil的新TW9966视频解码器和编码器的性能、质量和灵活性使汽车设计工程师能够将多通道视频传送至后端处理器或FPGA方面选择多种系统架构,从而优化电路板设计和降低成本。TW9966提供一个数字输出接口来支持最多三种不同配置:通过四条27MHz 8位总线提供标准ITU-R BT.656格式输出;通过两条54MHz 8位总线发送双通道视频的时分复用字节交错输出;或通过一条108MHz 8位总线发送四通道视频的时分复用字节交错输出。TW9966还包括用于生成54MHz或108MHz输出的锁相环(PLL),同时只需一个较低成本的27MHz振荡器作为参考。
“多年来Intersil一直是支持复杂安全监控系统的多通道解码器技术领域的领导者”,Intersil公司精密产品副总裁Philip Chesley表示,“Intersil基于创新架构的单芯片解决方案的性能可满足最新汽车应用的要求,同时向驾驶员提供优异的模拟视频解码质量和更出色的使用体验,帮助提高整体汽车安全性。”
- 4个NTSC/PAL模拟视频解码器(带10位ADC)
- 1个模拟视频编码器(由DAC将视频重新编码为CVBS或S-Video格式)
- 灵活的输出接口
- 支持通过四条27MHz 8位总线提供标准ITU-R BT.656格式输出
- 支持通过两条54MH 8位总线发送双通道视频,或通过一条108MHz 8位总线发送四通道视频的时分复用字节交错输入
- 集成用于生成54MHz或108MHz输出的PLL,同时在电路板上使用较低成本的27MHz振荡器
- 通过AEC-Q100 grade 2认证
TW9966 4通道模拟视频解码器和编码器现已开始供货,产品定价5.00美元。欲知有关TW9966的更多信息,请访问http://www.intersil.com/products/TW9966。
Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。