Intersil推出适用于车载摄像系统并支持差分输入的低功耗模拟视频解码器

Stock Price
Investor Relations

新TW9990 NTSC/PAL/SECAM解码器可帮助减少物料需求和提升性能

2013年10月24日

美国加州、MILPITAS --- 2013年10月24日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案的领先供应商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一种高集成度模拟视频解码器:TW9990,其可减少对外置运算放大器的需求,同时通过可编程的电池短路和接地短路检测功能来提供优势性能。TW9990视频解码器是倒车后视系统和其他摄像系统应用的理想选择。

 

倒车后视系统已成为一种广受欢迎的驾驶安全特性。据Edmunds市场调查,2012年新款车的70%都配备了车尾摄像机。另外,据领先的市场调查公司iSuppli的调查报告,10辆新轿车中有9辆都提供作为选项的中控台屏幕。在考虑给新车增加这一重要安全特性时,视频质量以及摄像机解决方案的成本和占位面积是关键因素。

 

TW9990视频解码器是一种低功耗模拟视频解码器,支持NTSC/PAL/SECAM制式下的单端、差分和伪差分复合视频输入以及S-Video。只需一个27MHz晶体就能解码所有模拟视频标准。对于复合输入,典型功耗约为100mW。掉电模式还能帮助进一步降低功耗。

 

大多数车载模拟摄像系统的视频传输所采用的电缆都选用差分双绞线来降低共模噪声。传统模拟视频解码器仅支持单端输入,这意味着汽车系统设计者必须在解码器前面布置一个运算放大器,将差分信号转换为单端信号。TW9990视频解码器直接支持差分复合视频信号,从而消除了对外置运算放大器的需要并节省了相关成本,同时它还支持可编程电池短路和接地短路检测。这是OEM厂商在支持差分信号输入时需要的基本功能。

 

特性

  • 采用NTSC/PAL/SECAM 4H自适应梳状滤波器的亮度和色度分离
  • 两个10位模/数转换器和模拟箝位电路
  • Y通道完全可编程静态增益或自动增益控制
  • 内置模拟抗混叠滤波器
  • 图像增强支持调峰和CTI
  • 用于处理非标准和弱信号的先进同步处理和同步检测
  • 电池短路和接地短路检测
  • 采用可润湿侧翼(wettable flank) QFN封装,允许肉眼焊接检查
  • AEC-Q100 2级认证

 

定价与供货

TW9990视频解码器现已供货,产品提供紧凑32引线5x5mm WFQFN封装,采用散装托盘 (bulk tray) 包装,单价2.60美元,1,000件起订。另外还提供卷带封装(T&R),单价2.65美元。易于使用的TW9990-NA1-GR-EVAL也已供货,定价599美元。欲知更多信息,请访问 www.intersil.com/products/TW9990

 

Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。