美国 加州、MILPITAS --- 2013年4月11日 —全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款最新具有最小谐波失真 (THD) 和高功率因数 (PF) 校正功能的有源功率因数控制器。
ISL6730A在负电容技术方面实现了一项正在申请专利的研究突破,其有助于减小EMI滤波器尺寸、改善THD和PF并在宽输入电压和输出功率范围(85VAC - 270VAC输入电压和50W - 2kW输出功率)上提供最高效率。该技术还可最小化过零失真、补偿输入滤波电容PF位移误差和使磁性元件尺寸减小多达66%。例如,在85W电源中,EMI滤波电感器可从150uH减小到56uH。小巧的外置元件有助于降低设计成本和提升性能。
该器件的优异功率因数校正性能兼容功率因数要求高于0.9的应用,例如ENERGY STAR Program Requirements for Computers Version 5.0(能源之星计划计算机要求5.0版)的现行要求。ISL6730A还利用集成的skip模式实现了优异的轻载高效率,同时包括一个内部箝位到12.5V的栅极驱动器,向外置功率MOSFET提供1.5A峰值驱动电流。
ISL6730A有助于实现具有全面保护功能的可靠系统,包括逐周期过流、功率限制、过温、输入持续低压、输出过压和欠压保护。
- 负电容发生器帮助减小元件尺寸
- 宽输入电压和输出功率范围上的优异功率因数和总谐波失真
- 优异的轻负载效率
- 内部箝位到12.5V栅极驱动器向外置功率MOSFET提供1.5A峰值驱动电流
目前供应的ISL6730A采用紧凑型10引线MSOP封装,产品单价0.95美元起,1,000件起订。
Intersil、Intersil标识为 Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。