轻松将单路4.5V - 24V直流输入转换成三路可编程输出电压
2013年3月12日

美国 加州、MILPITAS --- 2013年3月12日 — 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一种新的双路PWM +线性控制器---ISL6446A,为各种宽带和网络应用提供了业内最灵活、高效的电源解决方案。

 

ISL6446A集成了两个用于同步降压的PWM控制器和一个线性控制器以及其全面的控制、监测和保护功能。它使设计人员能够将4.5V - 24V直流输入轻松转换为多达三路输出电压,并具有全面的保护功能。每路输出都可通过可调整软启动功能进行独立控制。ISL6446A在整个输入和输出负载范围上都具有超高效率,用户能够轻松地设计出电流高达25A的两通道紧凑型直流/直流电源模块。

 

ISL6446A是为ATX电源、数字信号处理 (DSP)、专用集成电路 (ASIC) 和现场可编程门阵列 (FPGA) 等负载点稳压以及工业和安全网络应用而设计的。它提供了一整套强大的保护功能,如热关断和过电流闭锁模式等。

 

  • 4.5V - 24V宽输入和0.6V - 20V宽输出的范围适合广泛的应用
  • 100kHz - 2.5MHz可编程开关频率范围支持广泛的元器件选择来实现最优化设计
  • 电压跟踪功能允许对多个直流/直流电源轨进行精确时序控制
  • 无损电流感应技术消除了对分立感应电阻的需要,有助于节省成本

 

目前供应的ISL6446A采用QSOP-24封装,产品单价1.57美元起,1,000件起订。欲知更多信息请访问:http://www.intersil.com/products/ISL6446A

 

Intersil、Intersil标识为 Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。