IDT 推出面向液体和气体应用的固态流量传感器模块,扩展了传感器产品组合

Stock Price
Investor Relations

基于 MEMS 的数字流量传感器(具有碳化硅涂层)是行业最强大和最可靠的解决方案,并且还兼容食品级应用

2017年07月25日

加利福尼亚州圣何塞,2017 年 7 月 25 日 – Integrated Device Technology, Inc. (IDT®) (NASDAQ:IDTI) 宣布推出基于 MEMS 的流量传感器模块,这是其不断扩大的行业领先传感器产品组合中的又一新增产品。创新性的固态传感器元件设计消除了通常会在竞争性产品中发现的空腔和隔膜,并且具有保护性的碳化硅涂层,使其成为了行业最强大和最可靠的流量传感器元件,并且还与食品级应用兼容。

IDT®FS1012FS2012 是高性能的数字流速传感器模块,适合液体和气体应用。这些传感器没有运动零件,没有位于空腔上的脆弱隔膜,并且具有一层碳化硅涂层。这将消除传感器元件堵塞和流体压力敏感度,提供出色的抗冲击性能,以及防止化学物质破坏传感器元件,而这些问题是其他常见传感器架构所固有的。由于重视这些问题,IDT 推出的解决方案特别适合医疗、工业和兼容 FDA 的食品级消费类应用,在这类应用中,可靠性、稳定性和交叉污染是关键性因素。

“IDT 的行业领先的传感器解决方案产品组合正在快速增长”,IDT 的全球运营执行副总裁和首席技术官 Sailesh Chittipeddi 说。“流量传感器模块的推出为 IDT 在医疗、工业和消费类应用领域提供了新的机会 – 经过多年的发展,IDT 的信号调节和时钟产品已在这些领域积累了较大的客户群和较高的声望。早期与客户的互动已经激起客户对于这款产品的极大兴趣,客户对于这些数字流量传感器能够解决的挑战性问题也甚为称赞。”

流量传感器模块能够实现低至测量读数 2% 的精度,使用相同传感器模块时无论是高流量还是低流量都能提供较高的准确性。紧凑型封装、-40 到 125°C 的宽工作温度范围以及普遍性的 3V 至 5V 电源电压范围,解除了系统设计集成约束。可应用的领域包括饮料自动售货机、静脉注射监测仪、氧气监测仪、空气流量传感器以及加工设备中的气体流量监测仪。

FS1012 是具有模拟输出的未校准独立流量传感器模块。FS2012 是相同传感器的完全校准版本,提供板载模拟至数字转换和温度补偿电路,适合复杂数字系统中的即插即用应用。

FS1012 和 FS2012 流量传感器模块现在即可购买。请访问 www.IDT.com/flow 了解更多信息或要求提供样品。如需获取更多关于 IDT 行业领先的传感器产品组合的信息,请访问传感器产品页面,或者与当地的 IDT 销售代表联系。

 

© 2017,Integrated Device Technology, Inc. IDT 和 IDT 徽标是 Integrated Device Technology, Inc. 和其在全球的子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志是或可能是用于识别其各自所有者的产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。