IDT 通过推出业界性能最高的集成路由器解决方案打入 mmWave 市场

Stock Price
Investor Relations

IDT 的 RapidWave™ 产品线专门针对新一代 宽带无线应用

2017年02月07日

加利福尼亚圣何塞,2017 年 2 月 7 日 — Integrated Device Technology, Inc. (IDT) (NASDAQ: IDTI) 推出新一代 10Gbps 级毫米波 (mmWave) 调制解调器,专门用于在接入和回程线路中进行无线基础设施运营商级部署。IDT® RWM6050 是业界首款高集成度的 mmWave 双调制解调器(PHY + MAC + ADC/DAC + 波束赋形),面向诸如固定无线宽带接入、WTTx(无线到边缘)、小基站回程、5G 服务等应用和其他新兴应用。

RWM6050 最初将支持在 57-71GHz 频段工作范围作,在未来将扩大支持范围,覆盖到其他微波和 mmWave 频段。它可以与 mmWave RF 芯片集配对,在几百米的距离提供千兆位吞吐量。高度可配置射频接口可以轻松集成的无线解决方案。

RWM6050 的一些关键功能包括双调制解调器和混合信号前端集成。这些功能提供独有的高性价比、高效节能解决方案。RWM6050 中的每个调制解调器分别支持单点对单点和单点对多点链路,简化固定无线网络以及 5G/LTE 小基站的网络规划和架构。IDT 计划推出其他调制解调器以及配套的收发器设备,以此为客户提供全面的端到端解决方案。

“利用我们悠久的历史和专业知识提供实时互连解决方案,包括用于基站的 RapidIO 无可比拟的领导地位,我们非常激动地宣布推出 RapidWave 产品系列,这将极大地拓展我们的目标市场,”IDT 计算和通信部副总裁和总经理 Sean Fan 说到。“以千兆位速度进行宽带无线接入不仅将解决当今我们无线基础设施中时间尤为关键的流量面临的带宽挑战,还将帮助实现很多在今天难以想象的新服务。”

RWM6050 的主要功能包括:

  • 双调制解调器
  • 千兆位数据速率与链路自适应操作
  • 相控阵天线与高级波束赋形
  • 可配置的无线电接口
  • 灵活的转调和信道化
  • 集成网络同步

RWM6050 采用标准的 28nm CMOS 工艺,以紧凑型 19 x 19 mm 484-FCBGA 封装提供。IDT 有望在 2017 年第二季度推出 RWM6050 样品和开发套件。

 

© 2017, IDT.IDT、RapidWave 和 IDT 标注是 Integrated Device Technology, Inc. 或其在全世界的全资子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识均为或可能是用于辨识其各自所有者的产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。