IDT 推出业界效率最高的 15W 全能无线电源参考设计套件

Stock Price
Investor Relations

这款易用的参考设计套件已通过 WPC Qi 1.2.2 认证,提供创纪录的 87% 转换效率

2016年12月19日

加利福尼亚州圣何塞,12 月 19 日 — Integrated Device Technology, Inc. (IDT)(纳斯达克:IDTI)今天推出超高效 15W 无线电源参考设计套件,具备相同的易用性和产品支持材料,这已成为IDT无线电源套件的品质证明。符合最新的无线电源联盟 Qi 1.2.2 规范,新套件的紧凑型无线电源发射机和接收器转换效率可达 87%,是业界最高的转换效率,可媲美有线充电,并且在减少功耗的同时也降低了发热 – 能够实现更快的电池充电。

随着这款最新的 15W 套件的诞生,IDT提供了全能无线电源解决方案的现成库,覆盖 1 到 15 瓦。此 15W 套件是通过基础设施实现高电能转换的理想选择—如家庭、办公室或咖啡厅等场所--以及平板电脑、工业便携式扫描仪、蓝牙音箱和手机配件(如充电板、智能手机套和手机壳)。

“无线电源跨越了技术的鸿沟,正在成为创新型电子产品的标准功能。在 IDT,我们会从鸿沟的另一边观察生活;这款高效的 15W 套件是我们最新推出的产品,能够简化这项技术在现有和未来产品中的应用。”IDT 无线电源部门总经理 Chris Stephens 说。“我们的无线电源芯片出现在很多全世界最受尊敬的品牌的产品中,现在,借助我们全面的套件,各个规模的公司均可以通过简单的途径让他们的客户享用无线电源带来的便利。”

无线电源消除了对容易丢失、放错或折断的充电电缆的需要,从而提供了便利。此技术还为电子器件提供防水防尘保护,消除机械充电端口磨损或损坏的问题。以前,IDT 曾推出针对设计目标 1-3W 和 5W 的无线电源套件。

新套件采用 IDT® P9242-R发射机和 P9221-R接收器,是一款基于 ARM提供快速充电能力的灵活设备,拥有行业内最高水平的集成。与之前几代产品类似,此 15W 套件支持直接原型设计,让工程师可以几小时内将无线充电功能集成到设计中。此套件提供最优化的散热设计,且能够与提供的直插式参考布局无缝集成。

此套件的布局模块支持在系统板上直接实例化,而经过优化和完全测试的 BOM 能够筛选出需要的元器件。不论应用量如何,大型辅助材料数字库取代了传统设计,消除了支持障碍。。支持材料包括用户手册、布局指南、布局实例化模块、电路图、材料清单 (BOM)、Gerber 文件,等等。

在下个月于拉斯维加斯举办的 CES 上,IDT 将演示无线电源产品和技术的最新进展,呈现“鸿沟另一边的视角”。在 CES 的 40736 号展位参观 IDT。

 

定价和供货情况

新无线电源套件现已上市出售,包含发射机、接收器及其他线圈,建议零售价 325 美元(发射机和接收器),可以通过加入的经销合作伙伴直接订购。获批客户可获赠免费样品。

有关详细信息,请访问 IDT 网站,网址为 http://www.idt.com/go/wpkits

 

© 2016, IDT。IDT 和 IDT 徽标是 Integrated Device Technology, Inc. 或其在世界各地的附属公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志是或可能是用于识别其各自所有者的产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。