SMART Modular选择IDT作为其DDR4 NVDIMM技术的首选合作伙伴

Stock Price
Investor Relations

IDT公司集成有寄存时钟驱动器、热传感器和多路复用器的DDR4 NVDIMM芯片组是市场上唯一一歀完整的NVDIMM解决方案

2015年10月23日

美国加利福尼亚州圣何塞,2015年10月23日 - IDT公司(IDT®)(NASDAQ:IDTI)今天宣布,专业存储解决方案的全球领导厂商SMART Modular Technologies®(智能模块化技术,简称SMART)已经选择IDT作为其DDR4 NVDIMM(非易失性双列直插式内存模块)产品的首选合作伙伴。新产品中集成有4RCD0124K寄存时钟驱动器(RCD)和TSE2004GB2具有SPD的热传感器,它们是IDT公司NVDIMM芯片组的一部分。该芯片组是市场上唯一一歀得到客户资质和OEM验证的完整DDR4 NVDIMM解决方案。

NVDIMM技术具有DRAM的性能, 同时有非易失性存储在掉电的情况下来备份数据NVDIMMs可安装到系统中现有的DIMM插槽,并且通常用于同标准DIMM协同使用。IDT公司的高性能多路复用器技术不影响主板信道的信号完整性,能够在系统和本地NVDIMM控制器之间提供快速、无干扰(glitch-free)总线开关能力。采用IDT芯片组的NVDIMM可以在多插槽服务器系统中提供最佳性能和极高的可靠性。

SMART公司DRAM产品线高级总监Srida Joisa评论道:“随着数据中心、企业和存储市场中新应用和案例模式的出现,NVDIMM市场注定将强劲增长。 SMART全力投资于NVDIMM市场,并很高兴IDT公司成为DDR4 NVDIMMs首选存储器接口供应商。”

IDT公司存储器接口产品副总裁兼总经理Rami Sethi表示:“SMART Modular Technologies是IDT公司一个非常有价值的客户,我们很高兴能成为其首选合作伙伴,并采用IDT经过业界认可的芯片组来实现其NVDIMMs产品。NVDIMM对于服务器和存储系统是一个快速兴起的技术, IDT公司通过提供全套DDR4产品一直走在该技术的最前沿。”

 

IDT and the IDT logo are trademarks or registered trademarks of Integrated Device Technology, Inc. All other brands, product names and marks are or may be trademarks or registered trademarks used to identify products or services of their respective owners.


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。