IDT公司使无线充电技术进军大众市场

Stock Price
Investor Relations

IDT公司的“即插即用”参考套件消除了以往的设计障碍,使工程师可以在几小时内 把无线充电集成到产品设计当中

2015年08月25日

美国加利福尼亚州圣何塞,2015年8月25日 - IDT公司(IDT®)(NASDAQ:IDTI)今天宣布推出开创性的一站式解决方案无线充电套件,使得无线充电方案更加方便、实惠和实用地集成到广泛的消费电子产品当中。兼容Qi标准的全新发射器和接收器参考套件可提供“即插即用(plug-and-play)”的轻松集成,使设计工程师能够在几小时之内将无线充电功能整合到他们的设计当中。

IHS电源和无线充电研究经理David Green 评论道:“在现有电子产品中集成无线充电功能是一个复杂的过程,毫无疑问这种复杂性也是减缓其在电子行业得到广泛采用的一个因素。 IDT公司这种自成一体、随时可用的无线充电套件将改变那些尚未集成无线充电功能的电子产品的状况。”

该5W,5V解决方案适合于各种各样的应用,包括个人计算机外围设备、家具、医疗设备和其他仍然受传统接触式充电或有线充电所困扰的便携式设备。

IDT 公司总裁兼首席执行官Greg Waters介绍说: “中低批量应用市场对于无线充电有着巨大需求,这些都是市场中开发不够的部分。通过提供一个预先配置、全面的、开箱即用的现成解决方案,我们使客户能够以非常小、或者根本无需任何工程支持来设计无线充电解决方案。这是一种快速实施和高度可配置的模式,使客户能够充分利用IDT业界领先的无线充电产品。”

发射器和接收器参考套件都是用IDT成熟的无线充电半导体器件来设计实现的,包括易于使用的参考板和全面的设计支持附件。相关的支持材料包括指导视频、用户手册、异物检测(FOD)调整指南、布局指南、布局实例化模块(layout instantiation modules)、原理图、材料清单(BOM)、Gerber文件等等。

两个参考套件都可提供2层电路板布局文件,能够针对大多数应用提供最高的灵活性,这些电路板兼容Qi标准,无需担保(as-is)。

这些套件可用于即时样机成型。一个相关的布局模块可以在系统板上实现直接实例化,同时一个优化的和经过全面测试的材料清单避免在元器件选择时出现犹豫和猜测。对于这些器件,异物检测的调整可以通过可选的预编程曲线设置来实现,同时提供全面的FOD调整附加文档资料来支持异物检测的调整。

Digi-Key Electronics全球半导体部副总裁David Stein 表示:“Digi-Key对这些行业首创的无线充电产品拥有极大的兴趣,我们能够通过digikey.com的无线电登陆页以不到传统评估套件一半的价格来促销此套件。通过即时第二天发货,工程师可以在不到24小时内实现从概念到原型机的设计。此外,完整 的材料清单和预生产样片都可以通过简单地点击几下鼠标完成,当时间预估合适时,生产订单也容易提交。”

 

价格及供货情况

P9038-R-EVK和P9025AC-R-EVK现已可以供货,建议零售价分别为40美元和30美元,可直接从相关的分销合作伙伴订购。为了获得最佳的原型设计和评估体验,建议同时订购发射器和接收器套件。存货数量有限,将按照先来先得的原则发货。

免费样品可向经过认证的客户提供,请点击下面的链接提交免费样品请求。

点击这里观看开箱和启动的视频

欲了解更多详情,请访问www.idt.com/go/WPkits

 

About IDT Wireless Power

IDT is a leader in wireless power transmitter and receiver solutions for wireless charger applications, addressing all major standards and technologies with an extensive portfolio of standards-certified products. IDT has proven expertise in both magnetic induction and magnetic resonance technologies, and actively participates in the Wireless Power Consortium (WPC), Power Matters Alliance (PMA), and Alliance for Wireless Power (A4WP) as a board member. IDT has introduced a number of innovative and award-winning products, including the first true single-chip transmitter, the highest-output-power single chip receiver, and the first dual-mode receiver IC compatible with both WPC and PMA standards. Prominent industry players have recognized this leadership and partnered with IDT as their silicon vendor for next-generation wireless power solutions.

 

IDT and the IDT logo are trademarks or registered trademarks of Integrated Device Technology, Inc. All other brands, product names and marks are or may be trademarks or registered trademarks used to identify products or services of their respective owners.


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。