IDT公司发布具有集成式晶体的可编程时钟发生器VersaClock 5

Stock Price
Investor Relations

设计师可以节省电路板空间、物料成本和设计时间

2015年06月04日

美国加利福尼亚州圣何塞,2015年6月4日 - IDT公司(IDT®)(NASDAQ:IDTI)今天宣布推出全新版本的VersaClock® 5可编程时钟发生器,新产品具有内置的晶体,可以用一种更简单、更具成本效益的方式来实现电子系统的时序。5P49V59335P49V5935可提供IDT公司VersaClock 5时钟发生器的创新功能,同时通过晶体的集成可减少电路板空间和成本。采用这种集成式的频率源,设计师在他们的设计中不需再使用外置晶体,因而也省去了与频率调整相关的投入。

VersaClock 5可编程时序器件使用竞争对手一半的功率便可提供优异的抖动性能,并能提供通用的输出对,可独立配置为LVDS、LVPECL、HCSL或双路LVCMOS。多路输出时序方案使系统组件具有超强的设计灵活性,非常适合于成本敏感、低功耗的消费类电子、以及低抖动的通信应用。晶体的集成有效地把这些器件转换为可编程晶体振荡器,并且在设计中可以省去甚至更多的组件。

IDT公司多重市场时序产品部总经理Kris Rausch介绍说:“通过把一个晶体集成到我们最新的VersaClock 5器件,我们已经开发出具有多种客户优势的独特和创新的时序产品。设计团队能够得到原先VersaClock 5的所有优点,如出色的抖动和功率性能,同时也因不再需要进行晶体设计而进一步节约了时间和成本。”

5P49V5933最多可以生成两个输出频率,而5P49V5935则可产生多达四个输出频率,这些器件采用紧凑型4×4mm封装。通过与其他高性能互连方案协同工作,这些器件令人印象深刻的700 fs均方根(RMS)相位抖动性能可使客户达到1G / 10G以太网和PCI Express Gen1,2,3的要求,并满足SoC和FPGA的时钟产生要求。该系列器件仅仅有30 mA的低内核电流消耗。

 

IDT and the IDT logo are trademarks or registered trademarks of Integrated Device Technology, Inc. All other brands, product names and marks are or may be trademarks or registered trademarks used to identify products or services of their respective owners.


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。