Integrated Device Technology, Inc. 按照 2010 年《加州供应链透明度法》(SB 657) 披露此等信息。 此法令要求某些公司在其网站上公开披露他们为消除其直接供应链中可能存在的奴役和贩卖人口行为做了哪些努力。 披露内容必须包含下述信息: 产品供应链验证信息、供应商审核信息、供应商证书、内部问责信息,以及培训信息。
供应商认证和审核
IDT 支持责任商业联盟(RBA,即前电子产业公民联盟(EICC)),并采用 RBA行为准则。RBA 行为准则对大量企业社会责任问题进行规范,如劳工、健康与安全、环境、职业道德、持续改进承诺、法律合规以及建立范围与 RBA 行为准则的内容相关的管理体系。例如,RBA 行为准则禁止使用强迫、抵债或用契约束缚的劳工或非志愿监狱劳工。IDT 要求供应商无论所在地或习惯做法如何,均应遵守上述标准。特定供应商必须完成自评问卷,以便 IDT 评估供应商的风险等级。评估的目的是为 IDT 提供必要信息,以确定是否需要进一步调查。第三方不进行验证。IDT 保留对供应商开展内部和现场审计的权利,以评估供应商是否符合 IDT 针对供应链中的非法交易和奴役行为的标准。IDT 未开展独立的突击审计。
供应商认证
IDT 与供应商签订有主采购协议或采购订单条款和条件,此等协议或条款要求供应商遵守国际标准和适用的法律法规。 此外,IDT 期望其供应商采纳并遵守 EICC 行为准则,禁止使用强迫劳工和童工。
内部问责与培训
IDT 要求其员工遵守其商业道德准则,要求员工接受培训并且每隔一年进行一次商业道德准则合规认证。 IDT 积极对负责供应链管理的员工进行职务培训,指导他们如何根据 IDT 的标准和政策(这些标准和政策符合 EICC 准则)识别并且应对供应链相关问题。
欢迎提出问题、发表意见或提供反馈。 请联系我们:[email protected]。