オンラインセミナー

illustration 最新の32ビットマイコンRX72M、RX72N、RX66Nは、産業用ロボット、汎用インバータ、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)、リモートI/Oなどの高いリアルタイム性能を必要とするアプリケーションにおいて、機器の制御とネットワーク機能をシングルチップで実現します。

高性能化と多機能化が進む産業オートメーション機器ではマイコンへの性能要求が高まっていますが、マイコンのリアルタイム性能を決める重要な要素として、プログラムを格納するフラッシュメモリの容量と読み出し速度があります。 このウェビナーに参加して、最新のRX72M、RX72N、RX66Nが備えている卓越したリアルタイム性能、ネットワーク、HMI機能についてご確認ください。

  • 業界最速クラスの120MHzの読み出し動作が可能な内蔵フラッシュメモリ
  • 4MBのフラッシュメモリと1MBのSRAMを内蔵しているため、読み出し速度の遅い外部メモリの接続が不要
  • 大容量の内蔵SRAMにより、高解像度グラフィックスと有線/無線ネットワークをシングルチップで実現可能

講師紹介:

牛込 基
ルネサス エレクトロニクス株式会社
IoT製品 マーケティング

ルネサスのオリジナルCPUコアを搭載した32ビットマイコン、RXファミリのプロダクトマーケティングを担当しています。RXファミリマイコンの設計とマーケティングで合わせて9年の経験があります。

こちらからご視聴ください

過去ログイン情報から、ユーザ情報を推定表示しています。 ご本人でない場合は、こちらをクリックください。