RNC(無線ネットワーク制御装置)は、UTRAN(UMTS地上波無線アクセスネットワーク)における管理要素であり、自身に接続されているノードBを制御する役割を担います。RNCは、無線リソースの管理機能と一部のモビリティ管理機能を実行し、モバイル装置に対してデータの送受信を行う前にそれらの暗号化を行います。またRNCは、 メディアゲートウェイ (MGW) を介して回路交換基幹網に接続するとともに、パケット交換基幹網のSGSN(Serving GPRS Support Node)に対する接続も行います。
IDTは、以下の製品カテゴリにおいて無線ネットワーク制御装置向けのソリューションを提供しています。