初級

費用 (無料)   対象製品  ソリューション&共通技術

開催日時/会場

  • 2021年 06月18日(金) 13:00~15:00
  • オンライン

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • 産業、民生機器の商品企画、設計、マーケティング、資材、マーケティング、システムインテグレートを担当されている方

受講に必要な前提知識

  • 事前に弊社の Winning Combination のサイトをご覧いただくことで、Winning Combinationとは、補完的理解の助けになります。

内容

ルネサスは産業、民生、車載向けにWinning Combinationと銘打ち様々なソリューションを提案しています。
本セミナーでは産業、民生向けのWinning Combinationを紹介します。海外のアナログICメーカとのM&Aを進めたことで豊かになった製品ポートフォリオ、その豊かな製品ポートフォリオを活かした様々なソリューション提案(Winning Combination)を実例を交え紹介します。
Winning Combinationの一部は、実際にPOC(Proof of Concept) を開発しています。また、新たな取り組みとしてLAB ON THE CLOUD(Cloudを介して実際にお客様が評価ボードやデモボードを操作する仕組み)の提供を開始しました。POCやLAB ON THE CLOUDを実演を交えて紹介します。このような具体的なソリューション提案により、お客様の部品選定のお悩みを解決します。
本セミナーで、Winning Combinationとは何か、何が便利なのか、ご検討システムへの落とし込みをイメージいただくことで、スムーズなシステム開発へのお手伝いをさせていただきます。

カリキュラム

  1. ルネサスエレクトロニクスの製品ポートフォリオ
    ○主要製品群の簡単な紹介(MCU、MPU、電源、タイミング、センサ、アナログ)
  2. Winning Combination の紹介
    ○Winning Combination誕生の背景と目的
    ○お客様のメリット
    ○Winning Combinationで提供するもの
    ○具体的なWinning Combinationの紹介
  3. POC (Proof of Concept) の紹介
    ○POCの目的、用途、ラインアップ紹介
    ○POCの実演あるいはビデオの紹介
  4. LAB ON THE CLOUD (Cloudを介して実際にお客様が評価ボードやデモボードを操作する仕組み)の紹介
    ○LAB ON THE CLOUDLOCの目的、用途、ラインアップ紹介および、実演

受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2021年 06月18日(金)お申し込み