中級

費用 (無料)   対象製品  RXファミリ(RX65N)

開催日時/会場

  • 2021年 01月22日(金) 13:30~16:00
  • オンライン
  • 終了しました

  お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • これからe² studioを使用して開発を始める方
  • RXの開発手順を理解されたい方

受講に必要な前提知識

内容

統合開発環境 e² studioは、スタートアッププログラムや割り込みプログラムのスケルトンなど、様々なファイルをプロジェクト作成時に自動的に生成します。
本コースでは、統合開発環境 e² studioが生成する様々なファイルやデバッグに必要な各種機能、エディット時の入力支援機能や膨大なマニュアルから欲しい情報を探し出す機能など、開発に役立つ様々な機能をRX65Nをターゲットに実習を通して学習できます。

本セミナーは2020年に実施しました「はじめてのe² studio」の演習ボードを、安価で購入しやすいTarget Board for RX65Nに変更し、2h程度にまとめ直したオンラインセミナーです。オンラインですので演習は解説を中心とさせていただきますが、演習ボードをお持ちであれば同様の演習を、演習ボードをお持ちでなくてもプロジェクト作成などを、動画を止めていただきながら演習していただけます。また、解説だけを聞いていただくことも可能です。

カリキュラム

1. e² studioによる開発手順

2. 演習デモ(動画を止めながら各自演習して頂くことも可能です)

  • プロジェクトの生成
    〇マイコン/コンパイラオプション/エミュレータの指定方法 〇開発を楽にする便利機能 〇マニュアル参照機能
  • 各種デバッグ機能ご紹介
    〇基本的なデバッグ機能 〇実行/ブレークポイント/ステップイン/ステップオーバー 〇メモリ参照/レジスタ参照/IOレジスタ参照/変数参照

※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。
※演習は講師が一連の流れと解答をデモストレーションさせていただきます。お手元に開発環境の準備が無くても受講可能です。
※また終了時間は早くなる可能性があります。

受講者演習環境

  • インターネット接続環境
  • Microsoft社 Teams Live Eventが利用できる環境(TemasアプリまたはWebブラウザ)

※演習を希望されます方は演習説明環境に書きましたTarget Board for RX65Nやツール類をご準備ください。
Target Board for RX65Nで解説させていただきますが、Renesas Starter Kit+ for RX65N、Renesas RX65N Cloud Kit、RX65N Envision Kitなどのボードをお持ちであれば、搭載されているマイコンや、デバッガ、ポート番号などを読み替えていただくことで、同様の演習(演習ではLEDを制御しているだけです)が可能です。また、ボードをお持ちでない方も、プロジェクト作成まではご体験いただけますので、e² studioとCC-RXの事前インストール(ともに無償評価版あり)をお勧めします。

講師説明環境

受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2021年 01月22日(金)


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。

組み込みC言語入門~文法編~(オンデマンドセミナー)コース

中級

【開催場所】 オンデマンド

【受講料】  33,000円(税込)

組み込みC言語入門~実装編~(オンデマンドセミナー)コース

中級

【開催場所】 オンデマンド

【受講料】  33,000円(税込)