東京会場(小平)

ルネサス半導体トレーニングセンター〔ルネサス武蔵事業所別館〕

東京都小平市上水本町5丁目20-1

JR中央線国分寺駅北口
 徒歩20分 タクシー5分
 西武バス5分「小平駅南口行き」-「ルネサス武蔵」下車
西武多摩湖線一ツ橋学園駅南口
 徒歩10分
西武新宿線小平駅南口
 西武バス15分「国分寺駅北入口」-「ルネサス武蔵」下車

アクセスマップ(外部サイトへ移動します)

 

大阪会場(新大阪)

CIVI研修センター 新大阪東〔LUCID SQUARE SHIN-OSAKA (ルーシッドスクエア新大阪)〕

大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目19番4号

JR新大阪駅 東口より50m
大阪市営地下鉄御堂筋線 新大阪駅より徒歩5分

アクセスマップ(外部サイトへ移動します)。

 

名古屋会場(栄)

ルネサス エレクトロニクス株式会社〔名古屋広小路プレイスビル4F〕

愛知県名古屋市中区栄4-2-29

地下鉄名城線、東山線 栄駅、名鉄瀬戸線 栄町駅 12番出口より徒歩3分

アクセスマップ(外部サイトへ移動します)