~日本のユーザ向けサポートを重点的に強化し、19種のソリューションを追加~
2020年11月9日

ルネサス エレクトロニクス株式会社

 ルネサスエレクトロニクス株式会社(CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、Arm® Cortex®-M搭載32ビットマイコンRAファミリのエコシステムを拡充する一環で、日本のユーザ向けにパートナとソリューションを追加したことを発表します。RAパートナエコシステムは、すでに世界では50社以上のパートナが参加しており、パートナによるソリューションは30種を超えています。一方で、日本のユーザ向けサポートは日本語対応が不十分な面もあったことから、このたび新たに日本のユーザ向けに、すぐに利用可能なソリューション19種を追加し、日本向けサポートを重点的に強化しました。これにより、すでに日本向けにサポートされている17種のソリューションと合わせて計36種のすぐに利用可能なソリューションが提供可能となりました。ルネサスは今後も、RAファミリを使用したユーザの機器開発を強力にサポートして参ります。

 ルネサスのIoT・インフラ事業本部MCUビジネスのビジネス開拓部、担当部長、真田剛は次のように述べています。「日本のお客様は産業機器、家電、コンシューマなどあらゆる分野で世界市場での名プレーヤとして戦っており、ルネサスにとって特別に大切なお客様だと考えています。このたび、日本でのサポートを強化することができたことを嬉しく思うと同時に、お客様がパートナ企業のソューションを柔軟に組み合わせて、早期に革新的な製品を市場へ投入できるようになると確信しています。」

今回新たに追加したソリューションは次の通りです。

  • 株式会社アルファプロジェクトは、インテリジェントIoT機器の開発に最適なRA6M3搭載のCPUボードAP-RA6M-0Aを提供します。
  • イー・フォース株式会社は、μITRON4.0仕様のコンパクトタイプRTOSであるμC3/Compactと、その上で利用できるコンパクトかつソケットタイプの使いやすいAPIのTCP/IPスタックμNet3/Compactを提供します。
  • NECは、幅広いデバイスに適用可能な軽量暗号と改ざん検知ライブラリ「軽量暗号 開発キット」と、ハードウェア制約をもつIoT機器にも導入できる軽量性と高速な検査速度を実現した改ざん検知ライブラリ「軽量プログラム改ざん検知 開発キット」を提供します。
  • 京都マイクロコンピュータ株式会社は、日本語で使えて、日本人によるサポートが受けられる開発環境SOLID開発プラットフォームを提供します。
  • 株式会社グレープシステムは、自社開発の組み込み用ミドルウェアGRAPEWARE USB・FILEを提供します。
  • 株式会社KDDI総合研究所は、IoT・組み込み向けマイコンボード単体で省メモリかつ軽量に動作し、高性能な日本語文章の読み上げ機能を持つ音声合成ソフトウェアN2 TTSライブラリを提供します。
  • 株式会社CRI・ミドルウェアは、RAマイコンのポート出力信号を使ってサウンド再生を実現する音声出力ミドルウェアD-Amp Driverを提供します。
  • SEGGERは、RTOS/ミドルウェアと、J-Link/J Trace PRO/Flasherを追加しました。国内では株式会社エンビテックが取り扱います。
  • 株式会社DTSインサイトは、動的に変化するデータ値をリアルタイムに計測するツールEVRICAを提供します。また、Arm®純正開発ツールの国内正規代理店としてArm® Keil® MDKを提供します。
  • 株式会社テクノマセマティカルは、オリジナル圧縮方式でビデオ画像をエンコード/デコードするソフトウェアDMNA V2Bを提供します。
  • 株式会社デスクトップラボは、モータドライバの開発をサポート、モータ制御ソフトウェアと評価用ツールおよび試作用ハードウェアを提供します。
  • 東亜エレクトロニクス株式会社フラッシュサポートグループカンパニーは、フラッシュプログラマ、自動プログラミングシステム、プログラミングサービスでRAファミリの開発、量産をサポートします。
  • 株式会社内藤電誠町田製作所は、RAファミリ各シリーズに対応したフラッシュメモリプログラマFL PR6を提供します。
  • 株式会社北斗電子は、RA6、RA4、RA2マイコンを搭載したRAマイコン評価ボード・キットを提供します。
  • 株式会社プロアシストは、RAマイコンとクラウドで双方向通信を実現するWebSocketを提供します。

Renesas RAパートナエコシステムと、すぐに入手可能な最新のRA ファミリ用パートナソリューションの詳細については、こちらをご覧ください。
https://www.renesas.com/ra-partners

以 上

*Arm、Keilは、EU諸国とその他の国でのArm Limitedの商標または登録商標です。

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。