图像
Johnson Tan
Senior Manager
已发布: 2022年4月25日

RX72M内置了丰富的模拟电路,如多达20多通道的12位ADC,3路独立的采样保持电路、运放、PWM定时器,以及24bit Delta Sigma ADC等适配马达电机驱动控制的功能。另外RX72M集成了两端口独立的EtherCAT从桟控制器,能简易快速开发或升级符合工业以太网协议的各种不同应用,为工业以太网通信以及电机驱动一体化提供完整的解决方案。主要应用市场包括总线型增量伺服电机或步进电机、PLC远传输入输出模块、工业以太网总线型通用变频器、紧凑型的工业机器手臂等

值此获奖之际,瑞萨电子MCU高级市场部经理谭绍鹏接受了中国电子报《2021 MCU特刊》以“市场缺芯下的机遇与挑战”为主题的采访,回答了一些众所关注的MCU重点行业应用中的市场机会、产品开发、技术趋势。

首先,作为一项十分成熟的半导体产品,MCU的应用领域正变得越来越广泛,家电、汽车、医疗、工控、照明、物联网……几乎无处不在。MCU技术的发展、产品的开发,与不同市场应用的结合也越来越紧密。芯片架构的优化,接口功能的丰富,都离不开应用需求端的推动。

当被问到“人工智能、智能制造、智能驾驶等热点应用对MCU产品性能需求有何特点?MCU的技术发展,如主频、架构、接口、工艺等方面有何变化趋势?”谭绍鹏做了如下解读:

智能制造是指智能机器和人类共同组成的人机一体化智能系统,它在制造过程中加入了智能性的活动,通过人与人、人与机器、机器与机器之间的协同,极大的延伸了传统工业制造。这些延伸使得企业的生产要素发生了本质的改变,特别是以信息化为代表的生产力,通过计算、通信、控制技术,实现大型生产过程系统的实时感知、动态控制和信息服务,为了实现这些系统需求,除了要求MCU具有强大的算力、强劲、稳健、快速的通信能力以及精准的实时性控制,也给我们MCU的技术发展指明了迭代的方向,比如RX72M的CPU主频是目前瑞萨32位 MCU RX私有核中的第三代旗舰产品,高达240MHz(1416CoreMark® 算力跑分),同时也是市面上在单芯片方案上,集成了EtherCAT从站控制器以及丰富的模拟电路以增强电机驱动控制能力的MCU,这些性能都是为了满足智能制造的要求而专门设计的。

当提及“MCU等嵌入式产品中人工智能如何实现?如何更好地适应边缘计算? ”谭绍鹏解释道:

边缘计算是云计算向边缘的延伸,在整个工业生产数字化的转型的背景下,边缘计算实现了资源和服务向边缘位置下沉,从而降低交互延时、减轻网络负担,优化业务服务,为此,嵌入式MCU需要具备强大计算能力,安全认证/信任根保护、低功耗性能,高速通讯以及多种通讯协议解析,甚至集成嵌入式AI的算法推导,以增强边缘计算的能力。

确实,随着智慧工厂的发展,越来越多的设备需要增加其通讯以及计算能力,以符合工业4.0的要求,虚拟化以及数字化的智慧工厂促进了工业网络通讯以及实时性需求的激增。与此同时,多样化的工业以太网络协议让整个系统的通讯变得复杂和高成本,也给开发者对原型机的开发、产品的快速投入市场带来了困难。因此,RX72M这样一款高性能、单芯片、大容量的MCU应运而生,瑞萨同时提供了基于RX72M的一系列解决方案有效助力工业客户的应用开发

For detail of RX7M network solution, please visit RX72M Network Solution.