概览

描述

新冠肺炎大流行在全球造成了严重破坏,越来越多的人住进了医院。患者对呼吸机的需求量非常大,因此医生正在努力制作简易呼吸机来满足需求。许多公司通过各种方式为这项事业做出了巨大贡献,包括开放他们的知识产权。瑞萨电子也通过提供呼吸机组装电路板的参考设计,为这项全球事业提供帮助。

这是一个呼吸机系统参考设计,可以提供在走廊或非 ICU 病房使用的便携式呼吸机。本机可在辅助控制和压力控制两种模式下为患者提供高压氧气。辅助控制模式为病人每次吸气提供一定的气量。流量传感器 (FS1023) 可以监测吸气管处的气体流量,而潮气量则由 MCU 使用流速对时间的积分进行计算。氧气阀由 MCU 控制,控制氧气比。压力控制模式为患者每次吸气提供一定的压力。面罩上连接了一个近端空气压力传感器,可以监测吸气压力,并将这一信息发送给 RX23W MCU。用于提供压力及将空气鼓入系统的鼓风机由 RX23T MCU 控制的电机控制板驱动。RX23T和RX23W通过I2C进行通信。同时,在系统中增加了一个加湿器,用于为患者提供温润的空气。

该系统使用了两个 MCU,以提高安全性,因为这些设备可以相互监测和重置。

系统优势:

  • 安全系统使用两个 MCU,可以相互监测
  • 系统支持辅助控制模式和压力控制模式
  • 硬件能够提供低潮气量、峰值压力、断开连接和呼吸暂停警报
  • FS1023 可以监测气量和流速
  • MCU 控制的阀门可以控制氧气比,流量传感器可监测氧气比
  • 呼气压力由 MCU 通过呼气阀控制
  • 氧气传感器用于检测 FiO2(吸入氧浓度)
  • 鼓风机由压力/流量传感器反馈控制
  • LCD 亮度由监测环境光的光传感器控制
  • 采用电池平衡监测器以延长电池寿命
图像

视频和培训

Renesas Ventilator System Reference Design Demo

See a demo of the Renesas ventilator system reference design for portable ventilators used in a hallway or non-ICU cases.

图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合