概览

描述

虽然交流电机风扇在市场上占据主导地位,但直流无刷 (BLDC) 电机风扇也有很多优点,并且越来越受欢迎。BLDC 电机克服了常规(交流感应电机)风扇存在的过热、转速波动、缺乏遥控功能、效率低下等问题。BLDC 电机具有效率高、寿命长、功耗低、噪声低等优点。这些 BLDC 电机还可以提供 10 级以上的多级调速或无级调速。

此设计采用了适用于 BLDC 电机控制的 带有三相互补式 PWM 输出的RL78/G14微控制器。此外,高性能电源和模拟系统采用瑞萨的 DC/DC、op amps 和 MOSFET,确保该应用的质量和稳定性。

系统优势:

  • 适用于 BLDC 电机控制的高性能通用微控制器
  • 高性能 DC/DC,运算放大器和 MOSFET 集成解决方案
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合