概览

描述

该解决方案结合了瑞萨电子 RZ/V2M 视觉 AI 微处理器 (MPU) 和 Syntiant Co. NDP120 低功耗、多模态、多功能的神经决策处理器™ (NDP),以提供高级的语音和图像处理功能。

该组合解决方案具有始终保持在线的功能,可通过语音触发从待机模式中快速激活,以执行目标物识别、面部识别和其他基于视觉的任务,这些均是安防摄像头和其他系统中的关键功能。 例如,当用户定义的语音提示设备激活和系统操作时,基于视觉的 AI 识别会跟踪操作人员的行为,并在检测到可疑行为时控制操作或发出警告。

系统优势:

  • 这种多模态架构使得更易于为基于视觉 AI 的系统打造非接触式用户体验。
  • 将专用的节能芯片用于语音识别,可在加速语音识别的同时降低待机功耗。
  • 推动系统开发,因为有可能开发出独立于视觉 AI 功能的软件。
  • RZ/V2M 的内置电源序列控制使电源设计更容易,同时提高了可靠性。
  • 高性能 Wi-Fi 5 和紧凑型高性能蓝牙低功耗模块。

目标应用:

  • 监控安防
  • 办公室自动化
  • 工业自动化
  • 机器人
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合