概览

简介

该系统提供基于 单个MCU 的解决方案。 基于紫外线灯的滤水器可杀菌并使水适合饮用。 基于泵的应用程序可适用于逆向渗透 (RO) 过滤,采用相同的 MCU 能更好地控制泵。 该系统可使用蓝牙低能耗 (LE) 和/或 Wi-Fi 通信来添加智能和进行自我监控,可在需要时提醒并请求更换滤芯。

系统优势:

  • 反激式 SMPS 具有高效率、低成本和高可靠性的特点。
  • 使用 DA16600MOD 超低功耗 Wi-Fi + 蓝牙 LE 模块添加智能特性。
  • SLG59H1013V 负载开关通过控制 MCU 的峰值电流和故障指示,来节省 AC/DC 并避免其他故障。
  • 板载紫外线灯镇流器可减少 BOM 数量。
  • 矩阵开关减少了开关扩展对 GPIO 的需求。
图像

产品对比

应用

应用

  • RO 滤波器
  • 工业紫外线灯滤水器系统