概览

描述

珀尔帖冷却器是一种用于加热和冷却的设备,利用一种称为珀尔帖效应的现象,其中通过两种不同金属之间的电流流动来传递热量。 珀尔帖冷却器具有以下功能:根据电流方向在加热和冷却之间轻松切换、无机械驱动、无振动或噪声、高精度且快速响应的温度控制。 珀尔帖冷却器用途广泛,适用于食品、化学、光学和医疗等领域。

RX23E-A 32位 MCU 中内置高精度 24 位 delta-sigma ADC,能够通过单个芯片准确地测量和控制温度。

系统优势:

  • 将 MCU 和高精度模拟前端 (AFE) 集成在单个芯片上,无需外部专用 AFE,从而减少了 BOM 成本和电路板安装面积。
  • 使用高精度 AFE 进行高精度温度测量可实现非常精准的控制。
  • RX v2 内核使用 FPU 来加速滤波操作和 PID 控制操作。
  • 互补PWM 输出,利用半桥驱动器进行高功效控制。
  • 该系统支持各种接口,例如 CAN、RS-485 和 I2C,可以连接到大多数工业网络。

目标应用:

  • 珀尔帖冷却器/控制器
  • 热电冷却器/控制器 (TEC)
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合