概览

描述

4-20mA 电流环是工业领域传感器系统的主导标准,主要是因为它具有最简单的配置和连接方式。它也比其他信号使用更少的布线及接线,因此降低了系统总体成本。此外在大空间的应用场景中,它更适合远距离传输,因为电流不像电压那样容易衰减。

这一成功的组合展示了一种可行的接收器解决方案,包含瑞萨的精密数字电源监视器(DPM)、稳定的电源和基于Arm® Cortex®-M23带有低功耗处理能力的RA2A1 MCU。

系统优势:

  • 瑞萨的 RA2A1 Arm Cortex-M23 微控制器的低功耗和信号处理功能
  • 使用 ISL28022 进行精密数字电源监控,电流消耗低
  • 瑞萨 ISL80101A 提供的稳定电压,适用于低噪声和高 PSRR 应用
图像
图像
Lab on the Cloud

云上的瑞萨实验室

云上的瑞萨实验室是一个在线环境,其中的瑞萨解决方案托管在客户能在线访问和测试的远程实验室中,包括常用的评测板、成功的产品组合和软件。

标准 4-20mA 电流环 - 工业接收器

此评测板使用标准 4-20mA 电流环,以便在工业环境中远距离传输数据。 其耐受周围噪声,与电压型接口不同,环路中的电流将保持不变。

Access the Lab

图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合