概览

描述

测距仪是用来测量观测者和目标之间距离的设备。 该智能测距仪解决方案结合了瑞萨电子的 ISL29501 飞行时间 (ToF) 传感器 IC,易于设计和控制,同时还实现了精确的宽范围距离测量。 该解决方案针对手持应用进行优化,包含全球最低功率的蓝牙® 低能耗 (LE) 片上系统 (SoC),以实现无线通信并延长电池寿命。

系统优势:

  • 长距离测量:0.15m 到 10m
  • 距离测量精度 <3%
  • 在室外光照下具有高环境光抗扰度
  • 适用于便携式设备的超低功耗蓝牙 LE
  • 移动端应用程序可供使用

目标应用:

  • 家庭自动化
  • 工业近距离传感
  • 距离测量
图像
图像
Lab on the Cloud

云上的瑞萨实验室

云上的瑞萨实验室是一个在线环境,其中的瑞萨解决方案托管在客户能在线访问和测试的远程实验室中,包括常用的评测板、成功的产品组合和软件。

带移动应用程序的基于智能 ToF 的测距仪

此无线测距仪可测量观测者与目标之间的距离,并针对手持式应用进行了优化。

Access the Lab

图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合