照明控制正日益成为一个高速增长的市场。为这项技术注入新的功能,有助于提高生活质量、促进关键领域的技术进步。这些领域包括个性化医疗、应急响应、交通管理、智能制造、国防、家庭安防以及智能能源分配和利用。语音识别也正成为照明控制的一个重要的组成部分,不仅适合家庭使用,而且适用于工业和医疗应用。
瑞萨提供用于照明控制系统的 MCU,以及其他关键技术,如电容式触摸、光传感器和电源解决方案。
系统优势:
Cost-optimized, High Performance 32-bit Microcontroller with Enhanced Touch Key Function and 5V Operation Support
Wide VIN 300mA Synchronous Buck Regulator
Digital Red, Green and Blue Color Light Sensor with IR Blocking Filter
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。
发现更多成功产品组合