远程监控 (M&C) 系统旨在用来控制大型或复杂的设施,如具有一定程度自动化的工厂、发电厂、网络运营中心、机场、航天飞船等。M&C 系统可以从传感器、遥测数据流、用户输入和预编程程序接收数据。通过 RS-232、RS-485 和 RS-422,利用远程监控站可以方便地向系统上的各种“节点”提供状态信息和控制指令。借助 Synergy S5D9 微控制器 (MCU),瑞萨电子的远程监控系统可以快速支持各种连接标准和 LCD 形成一个监控站。ISL32704E 收发器支持完全隔离的稳健型 ESD RS-485 接口,而 RV1S9160A 光电耦合器为其他 RS-232/RS-485 收发器提供隔离功能。
该解决方案支持语音识别和电容式触控功能。Wi-Fi 支持通过 WLAN 连接至云。另外,彩色 TFT-LCD 尺寸越大,支持的 HMI 就越完善。
可选的云连接功能由外围模块接口 (PMOD) RF 模块和 Synergy SSP 支持。
主要特性:
应用:
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。