概览

描述

当发生灾难或长期不供气时,需要一种系统本身能够处理燃气供应关闭的煤气表,而无需人为干预。 LoRaWAN® 是用于 IoT 的无线通信低功耗广域 (LPWA) 网络协议,可实现低功耗和远距离小规模数据传输。 通常情况下,LoRaWAN 使用 A 级标准;然而,LoRaWAN B 级标准具有低功耗和低延迟的特点,可以远程控制,是煤气表的理想选择。 LoRaWAN 网络还可以采用其他 IoT 解决方案,这些解决方案可能可以解决区域问题帮助区域复兴。

系统优势:

  • 在用电池为煤气表供电时,RL78 微控制器 (MCU) 具有业界极低的功耗。 此外,RL78 MCU 可以使用控制基于 LoRa 的 IC 的 LoRa® 软件,同时保持实现低功耗的能力。​
  • F2912 是一款高可靠性、低插入损耗的 50Ω 单刀双掷 (SPDT) 吸收式射频开关,专为多种无线和其他射频应用而设计。
  • ZSSC3240 传感器信号调节器 (SSC) IC 专为高分辨率传感器模块应用而设计,可对测量信号(压力传感器)进行偏移、量程、一阶和二阶温度补偿。
  • The FS1027-DG 气体流量传感器模块使用热传递(量热)原理测量流量。 该传感器采用热电堆传感,可提供良好的信噪比。 气体流量可测量 0 到 200 升/分钟 ,因此,如果系统进入无用系统状态,则保持控制,并且可以安全地切断电机电源。
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合