集中式真空吸尘器需要具有强大的吸力,并且此类解决方案的 AC 电机额定功率需在 1000W 至 1700W 的范围内,方可用于家用系统。 当使用无刷直流 (BLDC) 电机时,既可以保持吸力不变,同时还能减少所需主要能源的消耗。 此外,还可轻松获得 rpm 设置,这为该系统增加了额外的优势。 这种组合使用 Cool Phoenix 4 (CPX4) 电力线通信 (PLC) 调制解调器 IC 设备,从而通过低压电力线从远程真空软管传输所需的电机设置。
系统优势:
目标应用:
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。