概览

简介

这款支持 Wi-Fi 控制和 USB-C 电源的便携式红、绿、蓝和白色 (RGBW) 彩色照明解决方案不仅灵活性高,而且可以快速安装。 在该设计中,瑞萨电子为 RGB 彩色照明提供完整解决方案,也适用于冷/暖白光通用照明。

系统优势:

  • 适用于 RGBW 照明的完整解决方案
  • 易于连接到标准的 LED 灯条/带
  • 通过智能手机进行远程 Wi-Fi 控制
  • 轻松集成到现有的 Wi-Fi 网络或直接连接智能手机(AP 模式)
  • 单一、普遍使用的 USB-C 电源
  • 使用额外照明单元的可扩展设置
  • 使用标准 USB-C 移动电源的超便携式设备
  • 集成式温度、湿度和 RGB 照明传感器
图像

产品对比

应用

应用

  • 智能家居的环境照明
  • 活动照明(贸易展览、派对、大型活动)
  • 通用照明
  • 气氛照明